Wichtige Information
Verstärker
Ein Leistungsverstärker, manchmal auch als Endverstärker oder Hi-Fi-Verstärker bezeichnet, ist ein Elektronikgerät, das ein Audiosignal mit niedriger Leistung aufnimmt und auf einem viel stärkeren Niveau wiedergibt. So wird z. B. das Signal eines Mikrofons oder Instruments auf einen Pegel verstärkt, der stark genug ist, um Lautsprecher, Soundsysteme oder Kopfhörer anzusteuern. Sie können auch passive Lautsprecher mit Strom versorgen.Im Grunde genommen erhöhen Leistungsverstärker die Leistung eines Signals und machen es stärker als der ursprüngliche Eingang. Leistungsverstärker können auch passive Lautsprecher mit Strom versorgen.Klassen:
- Leistungsverstärker der Klasse A übertragen während des gesamten Zyklus oder haben einen Übertragungswinkel von 360 Grad. Diese Verstärker sind aufgrund ihrer geringen Signalverzerrung die einfachsten und gängigsten Geräte
- Im Gegensatz zur Klasse A agieren Leistungsverstärker der Klasse B nur für die Hälfte jedes Eingangszyklus, d. h. sie haben einen Übertragungswinkel von 180 Grad. Einfach ausgedrückt: Diese Verstärker verstärken nur den halben Eingangszyklus. Auf dem Papier klingt das unbrauchbar, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Ein Verstärker der Klasse B besteht aus einem positiven und negativen Transistor, die alternativ laufen und den positiven bzw. negativen Zyklus verstärken. Am Ende wird dies zu einem vollständigen Ausgangszyklus kombiniert.
- Klasse AB ist die Mischung aus beiden Klassen, sodass der Übertragungswinkel zwischen 180 und 360 Grad liegt, was häufig als 270 Grad angegeben wird.
- Leistungsverstärker der Klasse C sind die effektivsten Geräte, bei ihnen sind Betriebszyklus und Linearität jedoch am niedrigsten. Es ist stark vorgespannt und bleibt für weniger als die Hälfte eines Eingangszyklus eingeschaltet. Es hat einen Leitungswinkel um die 90 Grad. Dies führt zu dem oben genannten hohen Wirkungsgrad, kann aber auch zu einer hohen Verzerrung des Ausgangssignals führen. Klasse-C-Verstärker werden in der Regel nicht als Audioverstärker verwendet. Sie werden in bestimmten Hochfrequenzanwendungen eingesetzt, bei denen Effizienz entscheidend ist.
- Leistungsverstärker der Klasse D werden nicht immer unter den vier oben genannten Klassen berücksichtigt. Sie sind ein nichtlinearer Schaltverstärker, bei dem zwei Transistoren anstelle von linearen Verstärkungsvorrichtungen als Schalter fungieren. Leistungsverstärker der Klasse D wandeln das Analogeingangssignal vor der Verstärkung in ein digitales Signal mittels Pulsbreitenmodulation, Pulsdichtemodulation oder ähnlichem um. Das Ergebnis ist ein zyklischer Ausgang mit hoher Effizienz und Verstärkung und ohne zu viel Verzerrung. Obwohl diese Art von Leistungsverstärker ursprünglich zur Steuerung von Motoren verwendet wurde, werden sie heute auch als Audio-Leistungsverstärker eingesetzt.