Polyurethan Kleber

Polyurethan Kleber ist eine Art von Klebstoff, der für poröse oder nicht poröse Materialien verwendet werden kann. Er wird auch als PU- oder PUR-Klebstoff bezeichnet. Es handelt sich um einen vielseitigen Kleber für viele verschiedene Anwendungszwecke, der geeignet ist, eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff, Schaumstoff und Stein zu kleben. Besonders geeignet ist der Kleber als Holzleim. Lesen Sie die Herstellerhinweise, um herauszufinden, ob sich dieser Kleber für Ihre Anwendung und die verwendeten Materialien eignet.Warum sollte ich Polyurethan Kleber verwenden?Polyurethan Kleber bietet eine Reihe von Vorteilen: Polyurethan Kleber gewährleistet eine sehr starke Bindung. Dennoch bietet er eine hohe Viskosität und eine hervorragende Elastizität. Der Kleber ist in der Lage, sich zu dehnen und anzuziehen, bevor es zum Splittern und zu Brüchen kommt. Der Kleber wird mit zunehmendem Alter nicht spröde. Wenn Polyurethan Kleber trocknet, wird er wasserdicht. Darüber hinaus bietet er ein gewisses Maß von UV-Beständigkeit, was seine Lebensdauer erhöht. Polyurethan Kleber dehnt sich leicht aus, wenn er trocknet und aushärtet. Das bedeutet, dass er Eigenschaften zur Spaltfüllung im beschränkten Ausmaß aufzuweisen hat und innen wie außen verwendet werden kann. Polyurethan Kleber ist in Tuben, Dosen, Kartuschen, Paketen und in anderen Verpackungsformen erhältlich. Zum Aushärten des Klebers ist Feuchtigkeit erforderlich. Das bedeutet, dass er auch dann aushärtet, wenn Sie ihn unter feuchten Bedingungen aufbringen. Sobald der Klebstoff angebunden hat, ist er absolut sicher, auch lebensmittelecht. Es gibt diesen Klebstoff ist in verschiedenen Farben, zum Beispiel schwarz, weiß oder transparent. Demnach ist er ein echter Alleskleber. Was sollte ich bei der Auswahl des richtigen Klebers sonst noch bedenken? Polyurethan Kleber kann in der Regel nur für eine relativ kurze Lebensdauer gelagert werden. Normalerweise beträgt diese Zeitspanne ein Jahr. Dieser Klebstoff reagiert auf Feuchtigkeit in der Luft. Ist die Kappe oder der Deckel nicht auf die Tube bzw. die Dose aufgesetzt und der Kleber demnach für längere Zeit der Luft ausgesetzt, bindet er an und wird hart. Einige Polyurethan Kleber erzeugen beim Anbinden einen Schaum, was die allgemeine Festigkeit der Bindung schwächen kann. Die geklebten Objekte sollten fest eingespannt werden, während der Kleber anbindet und aushärtet. Einige PU-Kleber setzen Gase frei. Deshalb wird bei der Arbeit mit diesen Klebern das Tragen von Schutzausrüstung empfohlen. Bei Hautkontakt kann es zu Reizungen kommen, deshalb wird das Tragen von Handschuhen beim Aufbringen des Klebers empfohlen.Wie lange braucht PU-Kleber zum Trocknen?Die Zeit für das Anbinden und Aushärten von Polyurethan Kleber unterscheidet sich je nach Hersteller und Anwendung. Bis zum Anbinden kann es von 15 Minuten bis zu 48 Stunden dauern. Anschließend dauert auch das Aushärten unter Umständen einige Stunden.

...
Weiterlesen Weniger anzeigen

Filter

Anzeige 1 - 1 von 1 Produkten
Produkte pro Seite
Beschreibung Preis Handelsname Materialkompatibilität Farbe Produktform Gebinde Typ Aushärtungszeit Spezifisches Gewicht Viskositätsbeschreibung Viskositätsmessung
RS Best.-Nr. 189-3158
Herst. Teile-Nr.DP-609 48ML
Marke3M
CHF.33.584
Stück
Stück
Scotch-Weld™ - - Flüssig Kartusche - - - 40000mPa/s