Kürzlich gesucht

    Zugschalter

    Ein Zugschalter, manchmal auch als Lichtzugschalter bezeichnet, ist ein elektrischer Schalter, der ein Kabel oder eine Schnur zur Bedienung umfasst. Diese Schalter werden in der Regel an Decken von Badezimmern oder anderen Bereichen, in denen Wasser vorhanden ist, eingesetzt.

    Warum sollte ein Zugschalter verwendet werden?

    Zugschalter haben eine Schur, die verhindert, dass nasse Hände direkt in Kontakt mit dem Stromnetz kommen. Die Zugschnur ist oft aus einem Gewebe oder einem anderen Material hergestellt, das keinen Strom leitet. Standardlichtschalter dürfen nicht in der Nähe von Duschen montiert werden, da Wasser oder Kondenswasser mit dem Schalter in Berührung kommen und gefährlich werden könnte. Die Verwendung eines Zugschalters bedeutet, dass der Strom sich weit weg von Wasser, in der Regel an der Decke, befindet, um jeglichen Kontakt zu vermeiden.

    Was wird über Zugschalter gesteuert?

    Zugschalter können zur Steuerung eines elektrischen Stromkreises verwendet werden. Zu den beliebten Verwendungsmöglichkeiten gehören Badezimmerbeleuchtung, elektrische Duschen oder Lüfter. Zugschnurschalter werden auch für Alarme in Behindertentoiletten verwendet. Zugschalter sind mit verschiedenen Spannungs- und Nennstromwerten erhältlich. Beispielsweise werden 6-A-Schalter für die Beleuchtung verwendet.

    Wie funktionieren Zugschalter?

    Herkömmliche Zugschalter haben ein Kabel, das nach unten gezogen wird, um den Schalter einzuschalten. Beim Ein- und Ausschalten ist häufig ein einmaliges Klickgeräusch zu hören. Die Zugschnur kann wieder nach unten gezogen werden, um den Schalter auszuschalten. Einige Zugschalter verfügen über eine Leuchte, die anzeigt, wenn der Schalter eingeschaltet ist. Diese eignen sich ideal für Anwendungen wie elektrische Duschen, da es nicht offensichtlich ist, wann sie ein- oder ausgeschaltet sind.

    Arten von Zugschaltern

    Standardzugschalter sind meist weiß. Am Ende der Schnur befindet sich oft ein Griff, damit Sie die Schnur leicht nach unten ziehen können. Der elektronische Teil des Schalters befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, das durch Schrauben an der Decke befestigt ist. Zugschalteralarme verfügen häufig über eine rote Schnur oder einen roten Griff, um darauf aufmerksam zu machen. Sie werden in Behindertentoiletten verwendet, z. B. wenn jemand den Alarm aktivieren muss, um Hilfe zu rufen. Daher müssen die Schalter gut sichtbar sein, falls sie im Notfall verwendet werden müssen.

    1-Weg- verglichen mit 2-Weg-Zugschnurschaltern

    Ein 1-Weg-Schalter, auch als 1-Gruppenschalter bekannt, ist ein einfacher Ein-/Ausschalter. Ein 2-Weg-Schalter ermöglicht Ihnen, eine einzelne Leuchte oder mehrere Leuchten mit zwei Schaltern zu steuern.

    Filter
    Sortieren nach
    Seite
    1
    von
    0
    pro Seite
    Seite
    1
    von
    0
    pro Seite