- Veröffentlicht am 16. Apr. 2025
- Zuletzt bearbeitet am 24. Apr. 2025
- 15 min
Hydraulikdruck messen
Ob bei der Inbetriebnahme, der Wartung oder der Fehlersuche – die präzise Messung des Hydraulikdrucks ist entscheidend für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb hydraulischer Anlagen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Hydraulikdruck entsteht, wie er gemessen wird und welche Geräte dafür geeignet sind.

Was ist Hydraulikdruck?
Hydraulikdruck, auch als hydraulischer Druck bezeichnet, beschreibt die Kraft, die eine Flüssigkeit – meist Hydrauliköl – innerhalb eines geschlossenen Systems auf eine bestimmte Fläche ausübt. Gemessen wird dieser Druck in der Regel in der Einheit „bar“, wobei 1 bar dem Druck von etwa einer Tonne pro Quadratdezimeter entspricht.
In einem hydraulischen System wird der Druck gezielt erzeugt und genutzt, um mechanische Arbeit zu verrichten. Grundlage dafür ist die Eigenschaft von Flüssigkeiten, unter Druck gleichmäßig Kraft in alle Richtungen weiterzugeben. Wird die Flüssigkeit – meist Hydrauliköl – durch eine Pumpe unter Druck gesetzt, überträgt sie diese Kraft nahezu verlustfrei auf andere Komponenten im System, etwa auf Zylinder oder Motoren. Dadurch lassen sich mit relativ geringem Kraftaufwand schwere Lasten bewegen oder präzise Steuerungen realisieren.
Der hydraulische Druck entsteht also durch die Kombination aus Volumenstrom (z. B. durch eine Pumpe erzeugt) und dem Widerstand, den das System der Bewegung des Öls entgegensetzt – etwa durch enge Leitungen, Ventile oder den Widerstand eines Hydraulikzylinders. Die Höhe des Drucks hängt maßgeblich von der Belastung im System und der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Komponenten ab.
Typische Druckbereiche in der industriellen Hydraulik bewegen sich je nach Anwendung zwischen 50 und 400 bar. In besonders leistungsstarken Systemen – etwa in Presswerken oder Baumaschinen – können auch deutlich höhere Drücke von über 700 bar erreicht werden.
Ein korrekt aufgebauter und eingestellter Hydraulikdruck ist entscheidend für die sichere und effiziente Funktion des gesamten Systems. Zu hoher Druck kann Leitungen, Dichtungen oder Ventile beschädigen, während zu niedriger Druck zu Leistungsverlusten oder Störungen führt.
Wie funktioniert ein hydraulisches System?
Ein hydraulisches System nutzt den gezielten Aufbau und die Steuerung von Druck, um mechanische Arbeit effizient zu übertragen. Dabei handelt es sich um ein geschlossenes Kreislaufsystem, in dem eine Flüssigkeit – in der Regel ein spezielles Hydrauliköl – durch eine Pumpe in Bewegung gesetzt wird. Die dabei entstehende Druckkraft wird über Leitungen und Ventile zu den gewünschten Stellen im System weitergeleitet, beispielsweise zu einem Hydraulikzylinder oder einem Hydraulikmotor.
Die zentralen Komponenten eines hydraulischen Systems sind:
Hydraulikpumpe: Sie bringt das Öl in Bewegung und erzeugt den notwendigen Druck. Je nach Anwendung kommen Zahnrad-, Kolben- oder Flügelzellenpumpen zum Einsatz.
Hydraulikzylinder oder -motor: Diese Bauteile wandeln den hydraulischen Druck in eine lineare oder rotierende Bewegung um.
Ventile: Sie steuern die Richtung, den Durchfluss und den Druck der Flüssigkeit. Dazu zählen Wege-, Druck-, Drossel- und Stromregelventile.
Hydraulikschläuche und -leitungen: Sie verbinden die einzelnen Komponenten miteinander und leiten das Öl verlustfrei weiter.
Hydrauliköl: Als Übertragungsmedium ist es nicht nur für die Druckweitergabe verantwortlich, sondern übernimmt auch Aufgaben wie Schmierung, Kühlung und Korrosionsschutz.
Die Pumpe fördert das Öl mit einem bestimmten Volumenstrom in das System. Trifft dieser Strom auf einen Widerstand – etwa weil ein Zylinder gegen eine Last arbeitet oder ein Ventil geschlossen ist – steigt der Druck im System an. Je höher der Widerstand, desto höher der erzeugte Druck. Dieser Druck kann exakt geregelt und dosiert werden, wodurch sich auch komplexe Bewegungen oder Prozesse präzise steuern lassen.
Ein funktionierendes hydraulisches System lebt von der exakten Abstimmung aller Komponenten. Nur wenn Pumpe, Ventile, Zylinder und Leitungen optimal zusammenarbeiten, kann der gewünschte hydraulische Druck aufgebaut und genutzt werden. Die Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer des Systems hängen dabei maßgeblich von der Qualität und Wartung der eingesetzten Bauteile ab.
Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen
Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz
Warum muss man den Hydraulikdruck messen?
Die regelmäßige Messung des Hydraulikdrucks ist ein zentraler Bestandteil bei der Wartung, Inbetriebnahme und Überwachung hydraulischer Anlagen. Sie liefert wichtige Informationen über den Zustand und die Leistungsfähigkeit eines Systems und trägt maßgeblich zur Betriebssicherheit und Effizienz bei.
Ein korrekt eingestellter Hydraulikdruck ist entscheidend für die zuverlässige Funktion der angeschlossenen Komponenten – sei es ein Hydraulikzylinder, ein Motor oder ein Ventil. Ist der Druck zu niedrig, kann das System nicht die erforderliche Kraft aufbringen, um Bewegungen auszuführen oder Lasten zu heben. Ist der Druck hingegen zu hoch, kann das zu Beschädigungen an Dichtungen, Leitungen oder anderen Bauteilen führen und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Durch das Messen des Hydraulikdrucks lassen sich Abweichungen frühzeitig erkennen und gezielt beheben. So können zum Beispiel Undichtigkeiten, verschlissene Ventile oder fehlerhafte Einstellungen schnell identifiziert werden. Auch bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen oder beim Umbau bestehender Systeme ist die Druckmessung unverzichtbar, um sicherzustellen, dass alle Komponenten im vorgesehenen Druckbereich arbeiten.
Darüber hinaus ist die Hydraulikdruckmessung auch im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung von Bedeutung. Durch regelmäßige Kontrollen können Verschleißerscheinungen oder drohende Ausfälle frühzeitig erkannt und gezielt behoben werden – bevor es zu einem Stillstand oder gar zu einem Schaden an der Anlage kommt.
Methoden & Geräte zur Hydraulikdruckmessung
Um den Hydraulikdruck zuverlässig zu erfassen, stehen verschiedene Messmethoden und Geräte zur Verfügung – von einfachen mechanischen Anzeigen bis hin zu digitalen Prüf- und Diagnoselösungen. Je nach Anwendungsbereich, Genauigkeitsanforderung und Messumgebung kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz.
Mechanische Druckmessung erfolgt häufig mithilfe klassischer Manometer, die direkt an das Hydrauliksystem angeschlossen werden. Diese Geräte funktionieren ohne Stromversorgung und sind besonders robust. Sie eignen sich ideal für einfache Kontrollmessungen oder als fest installierte Anzeigeelemente in Maschinen und Anlagen. Der Zeiger zeigt den aktuellen Druckwert auf einer Skala an – meist in bar oder PSI – und erlaubt eine schnelle visuelle Beurteilung des Systemzustands.
Elektronische Drucksensoren bieten darüber hinaus eine präzise, kontinuierliche Erfassung des Systemdrucks. Sie wandeln den gemessenen Druck in elektrische Signale um, die direkt in Steuerungen oder Überwachungssysteme eingebunden werden können. Besonders in automatisierten Prozessen oder sicherheitskritischen Anwendungen sind solche Sensoren unverzichtbar, da sie neben hoher Genauigkeit auch Funktionen wie Grenzwertüberwachung oder Datenerfassung ermöglichen.
Mobile Prüfgeräte, insbesondere sogenannte Hydraulik-Druck-Testkits, kommen vor allem bei der Instandhaltung und Fehlersuche zum Einsatz. Sie bestehen aus digitalen oder analogen Anzeigeeinheiten, Verbindungsschläuchen und passenden Adaptern, die eine flexible Messung an verschiedenen Stellen im Hydrauliksystem ermöglichen – auch unter Druck im laufenden Betrieb. So lassen sich beispielsweise Druckverläufe prüfen oder Funktionsstörungen gezielt eingrenzen.

Druckmessgeräte
Druckmessgeräte sind Messgeräte zur Überwachung und Kontrolle des Drucks in hydraulischen Systemen. Sie erfassen den physikalischen Druck eines Mediums – in diesem Fall Hydrauliköl – und wandeln ihn in einen ablesbaren Wert um. Die Messung kann entweder mechanisch oder elektronisch erfolgen: Mechanische Geräte nutzen beispielsweise ein gebogenes Rohr (Bourdonrohr), das sich unter Druck ausdehnt und über ein Zeigerwerk den Druckwert anzeigt. Elektronische Druckmessgeräte hingegen arbeiten mit piezoresistiven oder kapazitiven Sensoren, die den Druck in ein elektrisches Signal umwandeln und digital anzeigen oder weiterverarbeiten.

Hydraulik Druckanzeigen
Für eine einfache und direkte Anzeige des Systemdrucks eignen sich Hydraulik Druckanzeigen besonders gut. Diese werden fest im Hydrauliksystem verbaut und bieten eine schnelle Übersicht über den aktuellen Betriebsdruck – ideal zur Kontrolle während des laufenden Betriebs oder bei der Inbetriebnahme.

Hydraulik-Druck-Testkits
Für Serviceeinsätze, Wartung oder Fehlersuche bieten sich Hydraulik-Druck-Testkits an. Diese Kits beinhalten alles, was für eine schnelle und sichere Druckmessung direkt an der Maschine benötigt wird – etwa digitale Anzeigegeräte, Messschläuche, Adapter und Prüfanschlüsse. Sie sind mobil einsetzbar, leicht zu handhaben und ermöglichen auch punktuelle Prüfungen an schwer zugänglichen Stellen.
Hydraulikdruck messen: Schritt-für-Schritt
- Sicherheitsmaßnahmen prüfen Vor Beginn der Messung sollte geprüft werden, ob das System sicher betreten oder bearbeitet werden kann. Persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille wird empfohlen.
- System gegebenenfalls drucklos machen Wenn keine Messung im laufenden Betrieb geplant ist, muss der Hydraulikdruck vollständig abgelassen werden. Dies schützt vor unkontrolliertem Ölaustritt oder Verletzungen beim Anschluss des Messgeräts.
- Passendes Messgerät auswählen Abhängig vom Einsatzzweck wird ein geeignetes Druckmessgerät benötigt – z. B. ein:
- Analoges Manometer für einfache Druckanzeigen,
- Elektronischer Drucksensor für digitale Auswertung oder
- Mobiles Druck-Testkit für flexible Wartung und Fehlersuche.
- Messbereich beachten Das Gerät sollte einen passenden Messbereich aufweisen, der den maximal zu erwartenden Systemdruck abdeckt – mit ausreichender Sicherheitsreserve.
- Messgerät anschließen Das Gerät wird über eine Prüfanschlusskupplung oder ein T-Stück direkt in den Hydraulikkreis eingebunden. Viele Anlagen verfügen über standardisierte Prüfanschlüsse – bei älteren Systemen können Adapter notwendig sein.
- System in Betrieb nehmen bzw. Druck aufbauen Nach sicherem Anschluss wird das Hydrauliksystem aktiviert, sofern nicht bereits laufend. Der Druck baut sich auf und wird über das angeschlossene Messgerät erfasst.
- Druckwerte ablesen und dokumentieren Nun kann der aktuelle Hydraulikdruck entweder am analogen Zeigerinstrument oder digital angezeigt und gegebenenfalls weitergeleitet bzw. aufgezeichnet werden. Bei Bedarf sollten mehrere Betriebszustände geprüft werden.
- Gerät entfernen und Anlage sichern Nach der Messung wird das System wieder drucklos gemacht. Anschließend kann das Messgerät sicher entfernt werden. Offene Prüfanschlüsse sind mit Schutzkappen zu verschließen.
- Messdaten auswerten Die gesammelten Daten dienen zur Analyse des Systemzustands, zur Fehlerdiagnose oder zur Überprüfung von Einstellungen. Bei Abweichungen sollten Ursachen gezielt überprüft werden.
Sicherheit: Hydraulikschlauch drucklos machen
Der Hydraulikdruck in einem System kann immense Kräfte aufbauen – Kräfte, die im Falle eines unkontrollierten Austritts ernsthafte Gefahren für Personen und Anlagen darstellen. Aus diesem Grund ist es von zentraler Bedeutung, einen Hydraulikschlauch oder das gesamte System vor Wartungsarbeiten, dem Wechsel von Komponenten oder dem Anschluss von Messgeräten vollständig drucklos zu machen.
Auch wenn das System ausgeschaltet ist, kann in Leitungen und Zylindern noch erheblicher Restdruck vorhanden sein. Dieser Druck kann sich beispielsweise durch Belastung, Temperaturschwankungen oder Rückschlagventile stauen – und wird oft unterschätzt. Wird ein Schlauch unter Druck gelöst, kann das zu einem plötzlichen Austritt von Hydrauliköl führen. Dabei entstehen nicht nur Spritzgefahr und Rutschrisiko, sondern auch potenzielle Verletzungen durch unkontrollierte Bewegung mechanischer Teile.
Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen System ab, folgt aber immer demselben Grundprinzip: Zunächst wird die Energieversorgung des Systems abgeschaltet, anschließend alle Bewegungen gestoppt und abgesichert. Danach wird der Druck über vorgesehene Entlastungsventile oder Prüfanschlüsse kontrolliert abgelassen. Einige Anlagen verfügen über automatische Druckentlastungseinrichtungen – bei anderen muss der Druck manuell abgebaut werden.
Besonders wichtig ist es, während dieses Vorgangs geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören Handschuhe, Schutzbrille und bei Bedarf auch Gesichtsschutz, um sich vor austretendem Öl oder Rückschlägen zu schützen. Erst wenn mit geeigneten Mitteln überprüft wurde, dass das System keinen Restdruck mehr enthält, dürfen Leitungen geöffnet oder Komponenten entfernt werden.
Beim Anschluss von Messgeräten – beispielsweise im Rahmen einer Druckprüfung – bieten Messkupplungen mit Entlüftungsfunktion oder spezielle Prüfanschlüsse die Möglichkeit, eine Verbindung unter Druck herzustellen, ohne den Schlauch zuvor trennen zu müssen. Dennoch sollte vor jeder Messung geprüft werden, ob Restdruck im System vorhanden ist, und dieser gegebenenfalls gezielt abgelassen werden.
Hydraulikdruck einstellen, erhöhen oder reduzieren
In vielen hydraulischen Anlagen ist es notwendig, den Systemdruck gezielt an die jeweilige Anwendung anzupassen. Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass Maschinenfunktionen nicht wie gewünscht ausgeführt werden, während ein zu hoher Druck Bauteile beschädigen und die Sicherheit gefährden kann. Daher ist es wichtig, den Hydraulikdruck korrekt einzustellen – und bei Bedarf gezielt zu erhöhen oder zu reduzieren.
Hydraulikdruck einstellen
Die Einstellung des Hydraulikdrucks erfolgt in der Regel über ein Druckbegrenzungsventil, auch Druckregelventil genannt. Dieses Bauteil ist so konzipiert, dass es den maximal zulässigen Druck im System begrenzt. Durch Drehen an der Stellschraube lässt sich der Öffnungsdruck des Ventils regulieren, sodass der gewünschte Betriebsdruck eingestellt werden kann. In vielen Fällen ist die Einstellung direkt an der Hydraulikpumpe oder am Ventilblock möglich.
Hydraulikdruck erhöhen
Um den Hydraulikdruck zu erhöhen, muss das Druckbegrenzungsventil auf einen höheren Wert eingestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Komponenten im System – insbesondere Schläuche, Ventile und Zylinder – für den gewünschten Maximaldruck ausgelegt sind. Ein zu hoher Druck kann Leckagen verursachen, Dichtungen beschädigen oder schlimmstenfalls zum Versagen der Anlage führen. Deshalb sollte jede Änderung mit einer präzisen Druckmessung begleitet werden.
Hydraulikdruck reduzieren
Möchte man den Hydraulikdruck reduzieren, wird der Einstellwert des Druckbegrenzungsventils entsprechend abgesenkt. In manchen Fällen ist auch der Einbau eines zusätzlichen Drosselventils sinnvoll, um den Volumenstrom zu verringern und den Druck damit zu begrenzen. Auch Rücklaufventile oder sogenannte Druckminderventile kommen zum Einsatz, wenn unterschiedliche Druckniveaus innerhalb eines Systems erforderlich sind.
Bei Systemen mit mehreren Druckzonen oder variablen Anforderungen – wie sie in modernen Maschinensteuerungen üblich sind – kann auch eine elektronische Druckregelung integriert sein. Diese ermöglicht es, den Druck dynamisch an verschiedene Betriebszustände anzupassen, etwa über ein Steuergerät oder eine SPS. In solchen Fällen sind elektronische Drucksensoren in Kombination mit Proportionalventilen die bevorzugte Lösung.
Egal ob man den Hydraulikdruck erhöht, reduziert oder neu einstellt: Jede Änderung sollte mit einem geeigneten Druckmessgerät überprüft werden. Nur so lässt sich sicherstellen, dass der gewünschte Betriebsdruck erreicht wurde und das System zuverlässig und sicher arbeitet. Gleichzeitig sollte dokumentiert werden, welche Änderungen vorgenommen wurden – insbesondere bei sicherheitskritischen Anwendungen oder in der Serienproduktion.
Expertentipp: Prüfanschlüsse nachrüsten
Ältere Hydraulikanlagen verfügen oft nicht über standardisierte Prüfanschlüsse. Mit nachrüstbaren Messkupplungen oder T-Stücken können Sie diese einfach und sicher integrieren – und so künftige Druckmessungen im laufenden Betrieb deutlich vereinfachen.
Hydraulikdruck berechnen
Hydraulikdruck berechnen
Der Hydraulikdruck ist eine entscheidende Größe in jedem hydraulischen System – und lässt sich mit einer einfachen physikalischen Formel berechnen. Grundlage ist das sogenannte Druckgesetz, das den Zusammenhang zwischen Kraft, Fläche und Druck beschreibt. Die Formel lautet:
Druck (p) = Kraft (F) / Fläche (A)
Dabei wird der Druck in Pascal (Pa) oder bar angegeben, die Kraft in Newton (N) und die Fläche in Quadratmetern (m²). In der Praxis wird häufig mit der Einheit bar gearbeitet, wobei 1 bar = 100.000 Pascal entspricht. Um den Hydraulikdruck zu berechnen, muss man also wissen, welche Kraft auf eine bestimmte Fläche wirkt – beispielsweise auf den Kolben eines Hydraulikzylinders.
Ein einfaches Beispiel: Soll ein Hydraulikzylinder eine Kraft von 10.000 N aufbringen und hat der Kolben eine Fläche von 20 cm² (was 0,002 m² entspricht), ergibt sich ein notwendiger Druck von:
p = 10.000 N / 0,002 m² = 5.000.000 Pa = 50 bar
Mit dieser Berechnung lässt sich der erforderliche Betriebsdruck ermitteln, um eine bestimmte mechanische Bewegung oder Kraftübertragung auszuführen. Ebenso kann der tatsächliche Druck genutzt werden, um die theoretisch erreichbare Kraft oder die Belastbarkeit einer Komponente abzuschätzen.
Je nach Anwendung – beispielsweise bei einfach oder doppelt wirkenden Zylindern – müssen auch Rücklaufdrücke oder Differenzflächen berücksichtigt werden. Besonders in komplexeren Systemen empfiehlt sich daher der Einsatz von Berechnungshilfen oder Softwaretools, um präzise Ergebnisse zu erhalten.
Wartung & Überprüfung von Hydraulikdruck
Die regelmäßige Wartung und Überprüfung des Hydraulikdrucks ist ein zentraler Bestandteil eines sicheren und zuverlässigen Anlagenbetriebs. Hydrauliksysteme arbeiten unter hohem Druck – zum Teil über viele hundert Bar – und sind daher besonders anfällig für Störungen, wenn einzelne Komponenten verschleißen oder der Druck außerhalb des vorgesehenen Bereichs liegt. Werden Druckabweichungen zu spät erkannt, kann dies nicht nur zu Leistungseinbußen, sondern auch zu ernsthaften Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
Ein gut gewartetes System zeichnet sich dadurch aus, dass der Hydraulikdruck jederzeit innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Toleranzen liegt. Um das sicherzustellen, sollten regelmäßige Druckmessungen durchgeführt und dokumentiert werden – sei es mit fest installierten Drucksensoren oder mobilen Prüfgeräten. Besonders in Anlagen mit wechselnden Belastungen, hohen Betriebszeiten oder sicherheitsrelevanten Funktionen empfiehlt sich eine kontinuierliche Überwachung des Drucks.
Typische Anzeichen für einen zu niedrigen Druck können träge Bewegungen, unvollständige Zylinderhübe oder Leistungsverlust sein. Mögliche Ursachen sind Leckagen, verschlissene Dichtungen, ein defektes Druckbegrenzungsventil oder ein zu geringer Ölstand. Umgekehrt kann ein zu hoher Druck auf fehlerhafte Ventileinstellungen, blockierte Rückläufe oder unzulässige mechanische Widerstände hindeuten – und langfristig Dichtungen, Schläuche oder Ventile beschädigen.
Im Rahmen der Wartung sollten daher nicht nur die Druckwerte selbst, sondern auch alle druckführenden Komponenten überprüft werden. Dazu gehören insbesondere:
- Druckmessgeräte und Sensoren, deren Kalibrierung regelmäßig sichergestellt werden muss,
- Hydraulikleitungen und Schläuche, die auf äußere Schäden, Alterung oder Undichtigkeiten kontrolliert werden,
- Ventile und Pumpen, die bei Verschleiß oder Verunreinigungen Fehlfunktionen verursachen können.
Ein wichtiger Bestandteil jeder Druckprüfung ist die Kontrolle unter realistischen Betriebsbedingungen. Nur wenn der Hydraulikdruck bei typischen Lastsituationen gemessen wird, lassen sich aussagekräftige Rückschlüsse auf den tatsächlichen Zustand der Anlage ziehen. Ergänzend sollten auch Druckspitzen oder Druckschwankungen beachtet werden, die Hinweise auf Regelprobleme oder instabile Abläufe geben können.
Zur vorbeugenden Instandhaltung gehört zudem die Dokumentation der Druckwerte. Durch einen Vergleich mit früheren Messungen lassen sich Veränderungen über die Zeit erkennen – und damit frühzeitig Maßnahmen einleiten, bevor es zu Ausfällen kommt. Besonders in industriellen Anwendungen mit hoher Anlagenverfügbarkeit ist dieser proaktive Ansatz wirtschaftlich sinnvoll und erhöht die Betriebssicherheit deutlich.
Häufige Fragen
Um Hydraulikdruck zu messen, wird ein geeignetes Druckmessgerät – etwa ein Manometer, ein elektronischer Drucksensor oder ein mobiles Hydraulik-Druck-Testkit – über einen Prüfanschluss mit dem Hydrauliksystem verbunden. Vor der Messung muss das System, sofern nicht unter Betriebsbedingungen gemessen wird, drucklos gemacht werden. Anschließend wird der Druck im System aufgebaut, der aktuelle Wert am Messgerät abgelesen oder elektronisch erfasst und mit dem Sollwert verglichen. Nach der Messung wird das Gerät wieder entfernt, und das System gegebenenfalls erneut drucklos geschaltet. Die Messung dient der Kontrolle, Fehlerdiagnose und Wartung.