Pressemitteilungen
RS Components bietet mit SylSmart-Beleuchtungssystem professionellen Anwendern einfach handhabbare und erweiterbare Lösung für atmosphärische und effiziente Ausleuchtung
Familie von LED-Leuchten, Energy-Harvesting-Schaltern und Präsenz-/ Umgebungssensoren lässt sich drahtlos mit BLE und der mobilen App verbinden
Wädenswil, Schweiz, 23 August 2018:

RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Multi-Channel Distributor, hat sein Portfolio an Smart-Building-Lösungen mit SylSmart Lighting ausgebaut. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Reihe von Sylvania, die den Schwerpunkt auf einfacher Spezifikation, Installation und Inbetriebnahme legt.
Intelligente Beleuchtung gibt den späteren Nutzern mehr Kontrolle über die beleuchtete Umgebung und hilft Unternehmen, die Energiekosten zu senken. Veranstaltungsorte können in freundlicherem Licht erscheinen, der ansprechende Charakter von Ausstellungsräumen lässt sich erhöhen und die Produktivität in Büros wird gesteigert. Die neue bei RS lieferbare SylSmart-Produktreihe vereinfacht die Implementierung. Sie umfasst flache und kreisförmige LED-Lichtmodule, einen Umgebungslicht- und Präsenzsensor sowie einen Wandschalter. Alle Bestandteile lassen sich mit der integrierten Bluetooth® Low Energy (BLE) -Technologie miteinander verbinden.
Die Installation ist sehr einfach und die Verkabelung hält sich in minimalen Grenzen. Die Inbetriebnahme ist dank der app-gesteuerten Einbindung der Komponenten unkompliziert und das Beleuchtungssystem ist schnell einsatzbereit. Der spätere Nutzer steuert die Beleuchtung über die intuitive SylSmart Mobile App oder Wandschalter. So kann er auch Beleuchtungseinheiten gruppieren, Lichtszenarien arrangieren und Einschalt-/Ausschalt- und Dimm-Voreinstellungen basierend auf Tageszeit, Umgebungslicht und Raumbelegung definieren. Das Hinzufügen neuer Lampen, Schalter oder Sensoren zum Netzwerk ist ebenfalls schnell und einfach möglich, was die Erweiterung kosteneffektiv macht.
Die Syl-Lighter LED II SSC ist eine Deckeneinbaulampe mit einer 21-Watt-Einbauleuchte in einem Aluminiumgehäuse für einen Ausschnitt mit einem Durchmesser von 205 mm. Die Start-Flat Panel LED ist nicht dimmbar, bildet eine Fläche von 595 mm x 595 mm, hat 40-Watt und ist 10,5 mm hoch. Sie verfügt über einen Opaldiffusor aus Polycarbonat. Beide Lampen sind kaltweiß bei 4000K CCT, bieten eine hohe Farbtreue mit 80 CRI und werden direkt an das Wechselstromnetz angeschlossen. Beide sind für die vollständige drahtlose Steuerung über den Wandschalter oder die SylSmart App ausgestattet.
Der SylSmart-Schalter ist ein weißer Zweifach-Wandschalter. Eingebaute drahtlose und batterielose Technologien vereinfachen die Installation. Sie geben dem Nutzer die Freiheit, die Schalter nach Bedarf zu positionieren und umzusetzen, ohne dass neue Kabel hinzugefügt werden müssen. Der Switch bietet integrierte Energy-Harvesting-Technologie und kann direkt oberflächenmontiert oder in eine Box integriert werden.
Der kabellose SylSmart Standalone-Raumsensor überwacht das Umgebungslicht und die Raumbelegung und ist für die Unterputzmontage mit direkter Verbindung zur Netzspannung ausgelegt, ohne dass zusätzliche Steuerleitungen erforderlich sind. Der Raumsensor hat eine Reichweite von bis zu sieben Metern und eine einstellbare Zeitverzögerung von 10 Sekunden bis 99 Minuten.
Architekten oder Monteure können problemlos ein intelligentes Beleuchtungssystem für jedes Gebäude oder jeden Raum konfigurieren, indem sie Lampen, Schalter und Sensoren beliebig kombinieren. Die SylSmart-App kann kostenlos aus den App-Stores heruntergeladen werden, um die Erstkonfiguration sowie die tägliche Beleuchtungssteuerung durch die Nutzer zu unterstützen.
Die SylSmart-Beleuchtungslösungen von Sylvania sind bei RS in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik erhältlich.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 50.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2017 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,51 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com.
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Hessenring 13 b
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/ 401 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components