Pressemitteilungen
RS Components nimmt neue Serie vielseitiger anwenderfreundlicher Winkelschleifer von Bosch ins Sortiment auf
GWX-Schleifer sind mit dem X-LOCK-System des Herstellers ausgerüstet, mit dem sich das Schneidzubehör leicht wechseln lässt
Wädenswil, Schweiz, 15 August 2019:

RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Multi-Channel-Anbieter von Produkten und Lösungen für die Industrie und aus der Elektronik, hat eine Reihe von Bosch-Winkelschleifern ins Sortiment aufgenommen. Die Schleifer zeichnet ihr außergewöhnlich hoher Bedienkomfort beim Schleifen von Metall oder Schneiden von Holz und Kunststoff aus. Zu den Geräten, die RS jetzt liefert, gehören die Winkelschleifer der schnurlosen GWX 18- und der schnurgebundenen GWX 9-Reihe.
Aufgrund des Einsatzes des innovativen zweiteiligen Wechselsystems X-LOCK von Bosch können Anwender mit der GWX-Serie auf einfache Weise eine Schleifscheibe mit einem Klick wechseln. Es gibt keine Einzelteile, die verloren gehen könnten und zusätzliches Montagezubehör ist nicht nötig. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen lassen sich Wechsel dadurch fünfmal schneller vornehmen. Wenn sich einmal eine Scheibe verklemmt hat, lässt sie sich mit geringem Kraftaufwand wieder lösen.
Das System bietet außerdem Zuverlässigkeit und Sicherheit –Schleifmaterialien, die nur in eine Richtung nutzbar sind (wie Diamantscheiben), können beispielsweise nicht falsch montiert werden. Das Active-Response-System führt außerdem dazu, dass Nutzer beim Einsetzen einer Scheibe ein hörbares Klicken spüren und hören. Dies bedeutet, dass das ausgewählte Zubehör fest am Werkzeug montiert ist.
Das Sortiment erhöht auch die Arbeitsproduktivität, da der Anwender keine Nacharbeit leisten muss. Die Werkzeuge können sehr flach schleifen, ohne dass Oberflächen eine Zeichnung erhalten oder zerkratzt werden.
Die GWX 18- und GWX 9-Geräte, die bei RS in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik erhältlich sind, bieten auch Möglichkeiten, die Neuinvestitionen zu begrenzen. Sie sind vollständig rückwärtskompatibel mit dem umfassenden Angebot an Bosch-Zubehör von RS.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 50.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2017 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,51 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com.
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Hessenring 13 b
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/ 401 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components