Pressemitteilungen
RS Components fügt Sortiment selbsteinstellende doppeltwirkende Luftzylinder hinzu
Pneumatische PPS-Dämpfungstechnik reduziert Installationszeit und –kosten, erhöht Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Wädenswil, Schweiz, 14 November 2019:

RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Multi-Channel Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich Industrie und Elektronik, hat sein Portfolio des Automatisierungsherstellers Festo erweitert. Jüngster Neuzugang im Sortiment sind die neuen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder der Reihe DSBC. Die DSBC-Luftzylinder richten sich sowohl an Maschinenbauer als auch an Instandhaltungstechniker. Es handelt sich um praktische, zuverlässige und wirtschaftliche Linearbewegungsgeneratoren mit patentierter, selbsteinstellender Dämpfungstechnologie.
Doppeltwirkende Zylinder verfügen über zwei Druckluftanschlüsse, um eine lineare Ausgangskraft sowohl beim Ein- und Ausfahren als auch eine Bremskraft gegen Ende jedes Hubs zu entwickeln. Der Vorgang des manuellen Einrichtens erfolgt jedoch nicht unbedingt optimiert für einzelne Anwendungen, was zu Einstellungsfehlern in bis zu 80% der Fälle führt.
Mit der selbsteinstellenden pneumatischen Endlagendämpfung von Festo (PPS) wird der Querschnitt der Luftöffnungen automatisch angepasst, um die Bremswirkung je nach Last und Geschwindigkeit zu variieren. PPS reagiert sogar auf Reibungs- und Arbeitsdruckänderungen und optimiert die Dämpfung, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist. Dies spart Zeit bei der Installation und Wartung von DSBC-Zylindern, minimiert Verschleiß, Geräusche und Vibrationen und ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb über eine lange Lebensdauer hinweg.
Eine magnetische Kolbenstange aus hochlegiertem Stahl ermöglicht die berührungslose Positionserfassung über Näherungssensoren im Zylinderkörper und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer.
Das DSBC-Sortiment umfasst über 300 Varianten mit unterschiedlichen Hublängen und Zylinderbohrungsgrößen. Ein schnelles Online-Auswahlwerkzeug hilft bei der Konfiguration für ein breites Anwendungsspektrum. Es stehen Zylinderbohrungsgrößen von 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm und 125 mm zur Verfügung. Die zahlreiche Hublängenoptionen reichen von 1 mm bis 2800 mm. Die Abtriebskraft des Zylinders liegt zwischen 483N und 7363N.
Die runden Stellantriebe der DSBC-Baureihe entsprechen den Spezifikationen gemäß ISO 15552 und sind tauschbar gegen alle gängigen Hydraulik- und Pneumatikzylinder. Dies schließt auch die Zylinder der DNC- und DNCB-Baureihen der Vorgängergeneration von ein. Optionales Montagezubehör ermöglicht die Befestigung der Zylinder mit einer Schwenkhalterung, um die Bewegungsfreiheit zu erhöhen. Für den Einsatz bei größeren Ladehöhnen können sie auch auf einem Fuß monitert werden. Die Kombination mit anderen Antrieben sorgt für einen noch größeren Bewegungsbereich.
Das DSBC-Portfolio ist Teil eines Programms zur kontinuierlichen Einführung von über 10.000 neuen Festo-Geräten in die RS Produktpalette. Das DSBC-Portfolio ist ab sofort in der Region EMEA erhältlich.
Über RS Components
RS Components, Allied Electronics & Automation und IESA Ltd sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem globalen
Multi-Channel Distributor. Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bringen wir täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2019 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,71 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com.
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components