Entgrater und Kegelsenker für glatte Kanten
Das passende Entgratwerkzeug für Ihre Schnitt- und Oberflächen

Scharfe Ränder und spitze Materialausfransungen verwandeln sich mit Entgratern und Kegelsenkern schnell in glatte Oberflächen und sanfte Kanten. Wer mit Metallen, Holz, Kunststoffen oder Keramik arbeitet, sollte diese nützlichen Werkzeuge daher immer zur Hand haben. Welche Arten von Entgratwerkzeugen es gibt und wie Sie diese effektiv einsetzen, das erfahren Sie in diesem Ratgeber.
Was ist ein Grat und wie entsteht er?
Beim Herstellen und Bearbeiten von Bauteilen aus Stahl, Kunststoff, Holz, Aluminium, Stein und Keramik entstehen an Schnittkanten, Pressaustrittsstellen oder Bohrungen oft unerwünschte Materialüberschüsse, die über die eigentliche Werkstoffoberfläche hinausragen. Solche Grate können die Weiterverarbeitung oder Funktionalität der Bauteile beeinträchtigen. Beim Schmieden kann zum Beispiel an den Rändern des Werkstücks ausgetretenes Material dessen Funktionalität behindern und beim Lasern entsteht eine störende Oxidschicht.
Mit Entgratern lassen sich scharfen Kanten glätten und Materialreste problemlos entfernen. Im Verlauf dieses Ratgebers werfen wir einen Blick auf die gebräuchlichsten Werkzeuge.
Warum man entgraten sollte
Grate sehen nicht nur unschön aus, sie stellen auch ein Verletzungsrisiko dar. So entstehen beim Stanzen messerscharfe Kanten an der Austrittsseite oder spitze Materialausfaserungen an der Rückseite des Werkstücks beim Bohren. Auch bei folgenden Fertigungsverfahren können gefährliche Grate entstehen: Beim Giessen und Pressen, Walzen, Formen, Eindrücken, Schneiden, Reissen und Brechen; beim Drehen, Fräsen, Hobeln, Sägen und Feilen sowie beim thermischen Abtragen, dem Laserbrennstahlschneiden und Schweissen.
Darüber hinaus bieten Entgratwerkzeuge folgende Vorteile:
- Sie senken das Verletzungsrisiko bei Verarbeitung, Transport und Montage,
- stellen die Funktionalität der Werkstücke sicher,
- gewährleisten die Weiterverarbeitung,
- sichern den Gebrauch der fertigen Teile,
- reduzieren den Werkzeugverschleiss von Abkantmaschinen,
- schützen Laborhandschuhe und Arbeitskleidung,
- bewahren Strom- und Druckluftleitungen vor scharfen Kanten,
- helfen dabei, DIN-Anfoderungen an Bauteilen aus Stahl- und Aluminium einzuhalten (DIN EN 1090),
- erfüllen ästhetische Ansprüche an Materialarbeiten.
Prozessschritte beim Entgraten
Entgraten bedeutet im engeren Sinne eigentlich nur das Entfernen des ungewünschten Materialüberschusses, der bei der Fertigung an Rändern oder Oberfläche des Werkstücks entsteht. Das lässt sich meist ganz einfach manuell erledigen. Oft ist das aber nicht genug: Für gleichmässig zu lackierte und beschichtete Werkstücke, perfekte Schweissnähte und zur Weiterverarbeitung in Maschinen korrekt positionierte Teile müssen Kanten und Oberflächen von Werkstücken sauber, gratfrei und verrundet sein. In der Industrie versteht man deswegen unter Entgraten eine erweiterte Prozesskette, die neben dem Abtragen des Primärgrats auch das Entfernen von Schlacke und Oxidschichten, die Kantenverrundung und Oberflächenbearbeitung umfasst.
Arten von Entgratern
Fürs fachgerechte Entfernen von Graten empfiehlt sich das passende Werkzeug: Mit einfachen Handentgratern lassen sich Formen und Konturen an Werkstücken problemlos verrunden und Kanten schnell und effizient glätten. Sie erfüllen kleine, präzise Entgratungsaufgaben perfekt. Ihre Klinge ist in einen weichen, ergonomischen Griff eingebettet, der für sichere Handhabung sorgt und vor Wundscheuern schützt. Griffe sind auch separat erhältlich und können mit Klingen verschiedener Art und Grösse kombiniert werden. Die gängigsten Materialien zum Entgraten sind Hartmetall, Stahl und Hss und Keramik. Mit speziellen Rohrentgratern lassen sich Innen- und Aussenseite von PE-Rohren, Kupferrohren oder Stahlrohren entgraten. Oft sind nicht entgratete Verbindungsstellen die Ursache für undichte Rohre. An Innengraten können Schmutzansammlungen und Flüssigkeitsverwirbelungen das Rohr verengen und Überdruck erzeugen. Entgrater sorgen im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik für glatte und passgenaue Rohrverbindungen und schützen empfindliche Montageteile wie Dichtungen.
Einige Entgratwerkzeuge wie Kegelsenker und Fräsköpfe lassen sich wie Bohraufsätze in herkömmliche Bohrmaschinen und Akku-Schrauber einspannen, so kann man auch nass schleifend entgraten.
Material | Eigenschaften | Verwendung |
(Edel-)Stahl | unterschiedliche Härtegrade je nach Legierung, rostfrei | für Nassanwendungen |
Schnellarbeitsstahl (Hss) | hoher Härtegrad und Zähigkeit, gute Wärmeresistenz, verschleissarm, stossunempfindlich | für weiche und dünnwandige Werkstücke, bei niedrigen Drehzahlen, für stoss- und vibrationsanfällige Anwendungen |
Hartmetall | sehr hoher Härtegrad, temperaturbeständig, verschleissarm, vibrationsempfindlich | für Werkstücke aus Edelstahl, Kunststoffe und Holz, bei sehr hohen Drehzahlen |
Kohlenstoffstahl | sehr hoher Härtegrad und Schnitthaltigkeit, leicht zu schärfen, rostanfällig | für besonders harte Werkstoffe |
Keramik | hoher Härtegrad, rostfrei, funkenfrei, unmagnetisch, nicht leitend, chemisch beständig, hitzebeständig | für Leichtmetalle und Kunststoffe, unter Einsatz von Chemikalien |
Wolframcarbid | äusserst hoher Härtegrad, extreme Hitzebeständigkeit, verschleissarm | bei hohen Drehzahlen |
Maschinelle Entgratung in der Industrie
Bei industriellen Anwendungen kommen oft spezielle Entgratmaschinen zum Einsatz, die gleichzeitig auch dem Schleifen der Werkstücke dienen. Abhängig von der Art des Grates und des zu bearbeitenden Werkstücks setzt man unterschiedliche Entgrateinheiten wie Entgratspindeln, Fräs-, Bohr- oder Polierspindeln, Bandschleifeinheiten oder Bürsten ein.
Maschinelle Entgratungsverfahren sind nach DIN 8587 bis DIN 8589 eingeteilt und umfassen:
- Scherschneiden
- Fasendrehen
- Bohren
- Fräsen: Entgraten definierter Werkstückkanten
- Schleifen, Polieren: Finishing von Formen und Werkzeugen
- Spanen
- Bürsten
- thermisches oder chemisches Abtragen
- elektrochemisches Abtragen
Entgrater richtig anwenden
Entgrater für Metall und andere Werkstoffe sind leicht zu benutzen. Das Entgratwerkzeug wird einfach an der Kante platziert, die entgratet werden soll. Um den Grat zu entfernen, muss man nicht hart drücken. Es reicht, mit der Klinge an der Objektkante entlangzufahren.
Bei stark verölten Teilen sollte man nass schleifende Entgratwerkzeuge wählen, da die entstehende Schlacke sonst den Schleifwerkzeugen schadet. Auch bei Werkstücken aus Aluminium ist dies die bevorzugte Technik, da entstehende Späne leicht brennbar sind. Durch die entstehende Reibungswärme oder durch Funken könnten sich diese sonst entzünden. Allerdings ist der Pflegeaufwand der Werkzeuge beim Nassentgraten höher.
Bei maschinellen Verfahren können beidseitige Entgratungstechniken die Produktivität erhöhen, da das Wenden der Werkstücke und damit ein zweiter Entgratungsschitt entfällt. Einige Maschinen verrunden die Kanten jedoch nicht gleichmässig, weswegen diese je nach Qualitätsanspruch nicht für jede Anwendung geeignet sind.
Gut zu wissen!
Die grösstmögliche Verrundung ist nicht immer notwendig
Jede Verdoppelung des Radius beim Entgraten bedeutet einen vierfachen Aufwand und dementsprechend auch höhere Kosten. Das hängt mit dem Spanvolumen zusammen. Oft reicht ein niedriger Grad an Verrundung schon aus und es können Kosten gespart werden.

Bohrlöcher richtig entgraten
Ein viel verwendetes Entgratwerkzeug für Metall sind Kegelsenkbohrer, die sich mit sechseckigen oder runden Schaften in handelsübliche Bohrmaschinen oder Akkuschrauber einspannen lässt. Sie bestehen normalerweise aus Hss, der heissen Temperaturen standhält und dadurch auch bei hohen Drehzahlen nicht an Härte verliert.
Der kegelförmige Bohrer erzeugt hier eine Abschrägung um den Rand der Bohrung. Diese Vorgehensweise dient in erster Linie dazu, Schrauben in einem Bohrloch zu versenken. Doch Kegelsenker sind auch ein nützliches Entgratwerkzeug für Bohrungen und Gewinde in Metall und entfernen Ausfaserungen, die den Austrittsstellen entstehen. Für Arbeiten mit Holz verwendet man dagegen meist Schleifpapier.
Kegelsenker: Auf den richtigen Winkel kommt es an
Senkkopfschrauben haben in der Regel einen Senkwinkel von 90°. Je nach Material und Verwendungszweck können aber auch andere Winkel angewandt werden.
- Kegelsenker mit 30°: für dünne Materialien (z. B. Laminat)
- Kegelsenker mit 60°: für das Entgraten
- Kegelsenker mit 75°: zum Versenken von Nietköpfen
- Kegelsenker mit 82°: für Senkschrauben mit US-Norm
- Kegelsenker mit 90°: für metrische Senkschrauben
- Kegelsenker mit 120°: für Senkungen von Blechnieten
Formen von Kegelsenkern
Neben dem Winkel ist die Anzahl der Schneiden ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei Kegelsenkköpfen. Ihre Anzahl ist für einen ruhigen Lauf normalerweise ungerade, sehr häufig besitzen sie drei oder fünf Schneiden. Jede Form der verschiedenen Kegelsenker eignet sich für eine andere Aufgabe. Es gibt gerillte sowie ein- bis sechsgeriffelte Kegelsenker. Auch mit Kreuzschlitz sind die Werkzeuge zum Entgraten verfügbar und können Senklöcher in weichen Materialien wie Holz oder Kunststoff bohren. Kegelsenker-Sets bieten eine Auswahl verschiedener Grössen und Formen und machen so eine universelle Anwendung möglich.