Kommunikationsprobleme?
Das Konzept des "Industriellen Internet der Dinge" und die Digitalisierung der Produktionswelt öffnet die Türen zu beispiellosen Geschäftschancen und betrieblichen Vorteilen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn wichtige Informationen offen, nahtlos und sicher ausgetauscht werden können.
Offene drahtlose Netzwerke
Eine Herausforderung, vor der das IIoT steht, ist die Notwendigkeit, Geräte anzuschliessen, oft ältere Geräte, die nicht Ethernet-fähig sind, oder solche, die ausserhalb der Reichweite von verkabelten Ethernet-Netzwerken liegen. Obwohl IEEE 802.11 WiFi-Netzwerke eine Lösung darstellen, können ihre Reichweite und andere technische Einschränkungen eine Barriere darstellen.
LoRaWAN™ und Sigfox
Dies sind Beispiele für offene Weitverkehrsnetze mit geringem Stromverbrauch, die den steigenden Anforderungen von Massen-IoT-Anwendungen gerecht werden. Ihre Kombination aus niedrigen Kosten für die Geräteintegration, niedrigen Konnektivitätsgebühren, hoher Netzwerkkapazität, niedrigem Stromverbrauch und grosser Reichweite haben sie für industrielle
Anwendungen attraktiv gemacht, bei denen oft eine kleine Datenmenge häufig übertragen werden muss.
4G und darüber hinaus ...
Während grosse Aufregung über die Ankunft von 5Gherrscht, bietet 3/4G in der Realität mehr als genug in Bezug auf Datenraten und Latenzzeiten für die grosse Mehrheit der industriellen IOT-Aufgaben.
Die Abdeckung des Mobilfunknetzes verbessert sich weltweit ständig, es ist sehr standardisiert und die Auswahl an industrieller Zellular-Hardware - wie Modems und Router - wird ständig erweitert. Zusammenmit den relativ niedrigen Abonnementkosten macht dies die zellulare Konnektivität zu einer attraktiven Option für IIoT-Projekte.
Communication Breakdown
Offene Datenstandards – OPC UA
Industrielles IoT ermöglicht eine breitere Palette von Technologien, die bisher nicht an IP-basierte Netzwerke angeschlossen waren, und verbindet sie über neue, entstehende Netzwerke. Sie benötigen jedoch nach wie vor einen gemeinsamen Kommunikationsweg, wenn die Informationen nutzbar sein sollen. Daher gibt es gute Gründe für eine standardisierte „Middleware”, die der Schlüssel zur Ermöglichung dieser vierten industriellen Revolution sein kann. OPC UA ist ein Standard, der dies Wirklichkeit werden lassen könnte.
OPC UA richtet sich an den Bedarf an standardisierter Datenkonnektivität und Interoperabilität entweder in der Machine-to-Machine (M2M) Datenkonnektivität innerhalb von Fabriksystemen oder im Device-to-Cloud oder Server-Datentransfer - wie z.B. Produktionsdaten, die von PLCs an ein ERP-System übergeben werden. In beiden Fällen bietet OPC UA eine sichere, zuverlässige Grundlage, die robust genug ist, um standardbasierte Datenkonnektivität und Interoperabilität zu erleichtern.
Der wahre Wert von IIoT kann nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn die Kommunikation zwischen den Geräten auf einem globalen Kommunikationsstandard basiert, der ein breites Spektrum komplexer Anforderungen erfüllen kann. Dabei kann es sich um eine One-to Many-Hochgeschwindigkeits-Breitbandkommunikation, oder ein sicheres Client / Server-Modell für bidirektionale Kommunikation und Steuerung handeln. OPC UA unterstützt beide Anforderungen. Über die einfache gemeinsame Nutzung von „Daten” hinaus muss ein Kernstandard aus der IIoT-Ära einen umfassenden Informationsaustausch ermöglichen, was besonders wichtig ist, wenn große Datenmengen aus einem vielfältigen Ökosystem von Drittsystemen, die in typischen Produktionsumgebungen vorkommen, zusammengeführt (aggregiert) werden. Die objektorientierten Informationsmodellierungsmechanismen des OPC UA-Standards erfüllen diese Anforderung direkt und standardisieren gleichzeitig die semantische Datenbeschreibung, wodurch die Möglichkeit der Integration über alle Netzwerkschichten sowie die Plattform- und Herstellerunabhängigkeit ermöglicht wird.
Wenn das IIoT „Business as usual” werden soll, ist die Notwendigkeit, einen plattformunabhängigen Datenaustauschstandard zu finden, von grösster Bedeutung. In vielerlei Hinsicht ist dies das fehlende Puzzlestück, da es viele Technologien gibt. IOLink ist ein Beispiel, das Daten auf Geräteebene in ein Netzwerk bringen kann - aber es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Daten offen und sicher ausgetauscht werden können.
RS arbeitet kontinuierlich mit Expertenmarken, die OPC UA und offene netzwerkfähige Geräte auf den Markt bringen, zusammen, damit Sie die Vorteile con IIoT nutzen und Ihre Industrie 4.0-Reise beginnen können.