Ein Gasdetektor kann auch als Gasanalysator, Gasmessgerät oder Gasleckdetektor bezeichnet werden. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Sie zu warnen, wenn gefährliche Gase, Sauerstoff oder andere Emissionen (brennbare, entzündliche und giftige Gase) im jeweiligen Bereich vorhanden sind (weitere Informationen über CO- und CO2-Messgeräte hier).
Wofür benötigt man einen Gasdetektor?
Die Gaserkennung ist ein wichtiger Teil der Sicherheit zu Hause und wesentlicher Bestandteil kommerzieller und industrieller Sicherheitssysteme und bietet eine Überwachung rund um die Uhr. Gasdetektoren können als tragbare Handgeräte oder für die feste Wand- oder Deckenmontage geliefert werden. Die meisten Gasdetektoren sind batteriebetrieben, so dass es wichtig ist, die Batterielebensdauer zu überprüfen und regelmäßige Wartungsprüfungen durchzuführen.
Wie funktionieren Gasmelder?
Im Inneren des Gasdetektors befindet sich ein Sensor, der die Konzentration bestimmter gefährlicher Gase in der Luft misst und überwacht. Wenn Gase über einer bestimmten Konzentration erkannt werden, auf die der Sensor eingestellt ist, wird ein Alarm ausgelöst, um eine Evakuierung des Bereichs einzuleiten. Der Alarm kann ein Warnton, ein Stroboskoplicht oder beides enthalten. Außerdem kann der Gasdetektor in industriellen/gewerblichen Gebäuden ein Signal an das Gebäudebetriebspersonal senden, damit Personen auch dann auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden, wenn sie sich nicht im betroffenen Bereich befinden.
Typische brennbare Gase
- Kohlenmonoxid
- Chlor
- Kohlendioxid
- Ammoniak-Schwefelwasserstoff
- Methan
- Stickstoff-Dioxid
- Butangas
Was erkennen Gasmelder?
Gasdetektoren werden durch die Art von Gas, das sie erkennen, kategorisiert. In diesem großen Bereich werden Sie durch die Technologie, die Sie verwenden, weiter definiert: Katalytische und Infrarot-Sensoren erkennen brennbare Gase und elektrochemische und Metalloxid-Halbleitertechnologien erkennen in der Regel giftige Gase.