Kürzlich gesucht

    Kleinverteiler

    Kleinverteiler sind wichtige Bauteile in der Elektroinstallation und werden häufig in Wohn- und Geschäftshäusern eingesetzt. Sie dienen dazu, elektrische Energie sicher und zuverlässig zu verteilen und zu steuern.

    Was ist ein Kleinverteiler?

    Ein Kleinverteiler ist ein Verteilerkasten, der in der Elektroinstallation eingesetzt wird, um Stromkreise zu verteilen und abzusichern. In einem Kleinverteiler werden die einzelnen Stromkreise auf die jeweiligen Sicherungsautomaten aufgeteilt. Dabei können unterschiedliche Anschlüsse wie Schutzkontaktsteckdosen, Lichtschalter oder auch spezielle Anschlüsse für elektrische Geräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler angebracht werden.

    Welche Arten von Kleinverteilern gibt es?

    Es gibt verschiedene Arten von Kleinverteilern, die je nach Einsatzgebiet und Anforderung ausgewählt werden können. Die wichtigsten Arten sind:

    • Aufputz-Kleinverteiler: Diese Kleinverteiler werden an der Wand montiert und sind damit von außen sichtbar. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz in Wohnungen und Büros.
    • Unterputz-Kleinverteiler: Diese Kleinverteiler werden in der Wand versteckt und sind damit von außen nicht sichtbar. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz in Neubauten und bei Renovierungen.
    • Feuchtraum-Kleinverteiler: Diese Kleinverteiler sind speziell für den Einsatz in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Kellern konzipiert und bieten einen zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit.
    • Industrie-Kleinverteiler: Diese Kleinverteiler sind besonders robust und widerstandsfähig und eignen sich für den Einsatz in industriellen Umgebungen.

    Welche Komponenten gehören zu einem Kleinverteiler?

    Ein Kleinverteiler besteht aus verschiedenen Komponenten, die je nach Anforderung unterschiedlich zusammengestellt werden können. Die wichtigsten Komponenten sind:

    • Hauptschalter: Der Hauptschalter dient dazu, den Stromkreis des Kleinverteilers komplett abzuschalten.
    • Sicherungsautomaten: Die Sicherungsautomaten sind dafür zuständig, die einzelnen Stromkreise abzusichern und bei Überlast oder Kurzschluss automatisch auszuschalten.
    • FI-Schutzschalter: Der FI-Schutzschalter überwacht den Stromkreis auf Fehlerströme und schaltet bei einer gefährlichen Stromstärke automatisch ab.
    • Sammelschiene: Die Sammelschiene ist der zentrale Verteiler im Kleinverteiler und verbindet die verschiedenen Komponenten miteinander.
    • Klemmen: Die Klemmen dienen dazu, die einzelnen Stromkreise anzuschließen.

    Worauf sollte beim Kauf eines Kleinverteilers geachtet werden?

    Beim Kauf eines Kleinverteilers gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Zum einen sollte die Größe des Kleinverteilers auf die Anzahl der benötigten Stromkreise abgestimmt sein. Zum anderen sollte darauf geachtet werden, dass der Kleinverteiler den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.

    Filter
    Sortieren nach
    1 von 1
    Ergebnisse pro Seite
    Häufig gesucht