Ein Gerätetester, auch als PAT-Tester bekannt, ist ein unverzichtbares elektronisches Gerät, das elektrische Geräte in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen zuverlässig auf Sicherheit und Fehler überprüft. Es liefert sofort klare Ergebnisse – ein positives oder negatives Testergebnis gibt Ihnen direkt Auskunft darüber, ob das geprüfte Gerät sicher in der Anwendung ist.
Unser Geräteprüfungsortiment enthält Qualitätsprodukte von Marken wie Gossen Metrawatt, Fluke, Megger, Martindale, und Beha-Amprobe. Informationen zur spätesten Bestelluhrzeit für eine garantierte Lieferung am nächsten Werktag sowie zum Mindestbestellwert für eine kostenfreie Lieferung finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
RS ist Ihr Ansprechpartner für das Bestandsmanagement von Gerätetestern mit unseren RS Inventory Solutions. Unser Kalibrierservice prüft Ihre Geräte und sichert eine einwandfreie Nutzung.
Entdecken Sie weitere Prüfungsgeräte für Ihren Bedarf wie z. B. Installationstester, Kabelortungsgeräte und Sicherungsfinder, Spannungsprüfer, berührungslose Spannungsprüfer, Erdungsprüfgeräte und Stromzangen.
Anwendung und Testhäufigkeit bei der Geräteprüfung
Prüfgeräte sind unverzichtbar, um elektrische Sicherheitsprobleme zuverlässig zu erkennen. Während einige Mängel durch eine Sichtprüfung auffallen können, lassen sich bestimmte Probleme nur mit speziellen Prüfgeräten wie in der DGUV-Prüfung identifizieren. Durch den Einsatz solcher Prüfgeräte reduzieren Sie das Risiko potenzieller Gefahren wie Stromschlag und Geräteausfall und schaffen so eine sichere Arbeitsumgebung. Zudem können Prüfgeräte kalibriert werden, um eine maximale Messgenauigkeit sicherzustellen, da Abweichungen von den herstellerspezifischen Einstellungen zu ungenauen Ergebnissen führen können. Ein kalibriertes Gerät bietet daher zusätzliche Sicherheit und Klarheit darüber, ob ein Gerät sicher verwendet werden kann. RS unterstützt dabei mit einem kalibrierten UKAS-Service sowie einer eigenen RSCAL-Zulassung für höchste Präzision.
Die Häufigkeit, mit der tragbare elektrische Geräte getestet werden sollten, hängt von der jeweiligen Nutzungssituation ab. Die DGUV-Prüfung richtet sich nach den Vorschriften für Elektrizität am Arbeitsplatz aus dem Jahr 1979, die Arbeitgeber und Selbstständige dazu verpflichten, Schutzmaßnahmen im „angemessen praktikablen“ Umfang zu ergreifen. Da keine festen Intervalle vorgeschrieben sind, ist die Prüfungsfrequenz an die jeweilige Umgebung und den Zweck des Geräts anzupassen. So kann sichergestellt werden, dass die Geräte stets sicher und zuverlässig sind.
Was sind die Prüfgerätetypen?
Bei der Wahl des richtigen PAT-Testers ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen und die Art der zu prüfenden Geräte zu berücksichtigen. Die verschiedenen Gerätetypen bieten unterschiedliche Funktionen:
- Geräteklassen: Einige Prüfgeräte sind für die Überprüfung von Geräten der Klasse I und Klasse II geeignet, ebenso wie für Netzkabel, Verlängerungskabel und RCD/FI-Schutzschalter.
- One-Touch-Prüfungen: Viele Modelle bieten One-Touch-Prüfungen, die mit nur einem Tastendruck ein Ergebnis für „bestanden“ oder „nicht bestanden“ liefern. Diese Funktion erhöht die Effizienz, da mehr Prüfungen in kürzerer Zeit durchgeführt werden können.
- Spannungsanforderungen: Bei der Auswahl des passenden DGUV-Prüfgeräts sollte auch beachtet werden, welche Spannungen getestet werden müssen, um eine vollständige und sichere Prüfung sicherzustellen.
- Prüfmethoden: Automatik oder manuell, mit Schnelltest oder ohne Schnelltest
- Kalibriert nach DAkkS oder ISOCAL
- Verschiedene Steckertypen, Testertypen, Stromversorgungstypen, etc.
Durch die Auswahl des passenden Testertyps können Sie sicherstellen, dass alle Geräte effizient und präzise geprüft werden.
Ein DGUV-Test, auch als PAT-Test bekannt, ist eine routinemäßige Sicherheitsprüfung elektrischer Geräte, die dazu dient, die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Elektrounfälle am Arbeitsplatz zu verhindern. Ein umfassender DGUV-Test beinhaltet sowohl eine Sichtprüfung als auch eine detaillierte technische Prüfung mithilfe spezieller DGUV-Prüfgeräte. Dabei werden verschiedene sicherheitsrelevante Aspekte überprüft, wie der Erdschluss, die Polarität der Leitungen und der Isolationswiderstand.