Kürzlich gesucht

    Abziehgummi

    Ein Abzieher, oder auch Abziehgummi genannt, ist eine langlebige tragbare Einheit, die Flüssigkeit von einer glatten Oberfläche wie Glas entfernt, um sie sauberer zu machen und beim Trocknen eine streifenfreie Oberfläche zu hinterlassen. Es besteht aus einem ergonomischen Griff und einer glatten Lippe, die oft aus Neopren oder FDA-zugelassenem Gummi besteht. Einige Abziehgummis haben einen Schwamm, um Wasser aus einem Eimer aufzusaugen und auf schmutzige Fenster aufzutragen.Am häufigsten ist ein Fensterabziehgummi, das für die Fensterreinigung verwendet wird. Es wurde entwickelt, um Wasser und Reinigungsflüssigkeit von einer glatten Glasoberfläche zu entfernen.

    Wie funktioniert ein Abzieher?

    Die auf das Fenster aufgetragene Wasser- und Seifenlösung hilft, den Schmutz freizusetzen, das Abziehgummi wird dann verwendet, um das Wasser und den Schmutz vom Glas zu entfernen und hinterlässt eine sauberere Oberfläche. Die Reinigung von hohen Fenstern ist durch den Einsatz einer ausziehbaren (Teleskop-) Stange möglich.

    • Ein Boden-Abziehgummi ist ähnlich wie ein Fenster-Abziehgummi, nur dass es einen langen Griff hat. Ein Boden-Abziehgummi wird verwendet, um Böden nach dem Besprühen mit Flüssigkeiten zu reinigen oder um Wasser nach unten in die Kanalisation zu befördern.Boden-Abziehgummi werden an Orten eingesetzt, an denen die Böden entweder regelmäßig hygienisch gereinigt werden müssen, wie z. B. in Fleischabteilungen in Supermärkten und Militärkasernen oder in Krankenhäusern, um Verschüttungen in Patientenzimmern oder Operationssälen zu beseitigen.
    • Ein Kondensationsabziehgummi hat entweder eine Schaufel oder enthält Ablauföffnungen, um Kondensat von Rohren und Decken effektiv zu entfernen. Das Kondensat kann dann über einen angeschlossenen Schlauch abgelassen oder einfach abgegossen werden.

    Wie benutzt man ein Abzieher?

    Es gibt mehrere Methoden, um die Flüssigkeit von Oberflächen zu entfernen.

    • Die Lüfter- oder Schwenkmethode wird von Profis eingesetzt und verwendet Schläge und Drehungen in entgegengesetzte Richtungen, um das Wasser zu halten und von der Kante des Abziehgummis wegzubewegen. Nach Beendigung ist kein Wasser oder Schmutz mehr vorhanden. Gerade Bewegungen sind jedoch in der Regel viel effizienter.
    • Fensterleder werden verwendet, um Flecken abzunehmen, die eventuell verblieben sind. Wenn Wasser zurückbleibt, kann es sein, dass die Gummilippe abgenutzt ist und ersetzt werden muss.

    Wie kann man eine Gummi-Lippe austauschen?

    Der Austausch einer Gummi-Lippe ist schnell und einfach, das Einzige, was Sie beachten müssen, ist die Form und Größe der Lippe, die Sie ersetzen.Abziehgummis werden in verschiedenen Formen und Größen geliefert, da sie in vielen Industrieumgebungen und im Haushalt zur Reinigung von Duschtüren, Nassräumen, Badezimmerfliesen und Garagenböden verwendet werden können.

    1 von 1
    Ergebnisse pro Seite