Pressemitteilungen
Einfache Lösungen von RS Components machen IIoT und Industrie 4.0 für breites Anwendungsfeld greifbar
Praktisch jede industrielle Anwendung kann mit richtigen Produkten und Support einfach mit der weiteren Umwelt innerhalb eines Unternehmens verbunden werden
Wädenswil, Schweiz, 18 Oktober 2016:
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), der globale Distributor für Ingenieure und Techniker, gab kürzlich bekannt, bietet zahlreiche Lösungen zur Nutzung der vielen Vorteile des Ansatzes einer intelligenten, vernetzten Fabrik. Sie sind genau auf die Ansprüche der Zielgruppe abgestimmt.
Durch die Nutzung der Funktionen des Industrial Internet of Things (IIoT) und der Industrie 4.0 - zwei globalen Megatrends, welche die Industrie revolutionieren - werden die Anwender in der Lage sein, wichtige Produktionsdaten in Echtzeit zu erfassen, zu sortieren, zu entschlüsseln und auszuwerten. Geschäftliche Entscheidungen aufgrund einer besseren Informationsbasis und sofort umsetzbare Konsequenzen sind die Folge.
Der Schlüssel zu diesem neuen Paradigma zum Umgang mit Daten ist, dass Produkte, Maschinen, mobilfunkgestütze- und leitungsgebundene Kommunikationseinheiten in der Lage sind, harmonisierte Fertigungs- und Prozessdaten schnell und effizient an ein weiteres Umfeld innerhalb des Unternehmens weiterzugeben. Diese Kommunikation kann durch eine beliebige Anzahl von Kanälen als auch auf verschiedenen Wegen erfolgen – sei es Near Field Communication (NFC), Radio Frequency Identification (RFID), Modbus, Ethernet, etc. Es geht nur darum, dass gesammelt und verbunden wird.
Eine neuer Bereich auf der RS-Website zeigt, wie Benutzer problemlos eine vernetzte Architektur erstellen können, auch wenn sie mit Rohstoffen oder "nicht intelligenten" Produkten arbeiten. Die Seite stellt Produkte und Lösungen detailliert dar, die Informationen aus bestehenden Steuersystemen lesen, deren Kommunikationsprotokolle harmonisieren und diese Informationen einem breiteren Netzwerk zur Verfügung stellen können. In einigen Fällen machen die Lösungen die Kommunikation zwischen Maschinen oder Systemen zusätzlich auch sicherer.
Innerhalb der großen Auswahl an Produkten bietet RS beispielsweise für netzwerkgestützte Lösungen ein neues NFC-Zeitrelais von Schneider Electric. Es ermöglicht die Steuerung und Überwachung eines Zeitrelais über NFC per Smartphone oder Tablet. Was Steuerungen betrifft, gibt es nicht zuletzt eine Reihe von Modbus-fähigen Mini-SPSen von BARTH, die einfache Maschinen und Zellen in vollständig verbundene Fertigungsknoten verwandeln können. Geht man das Spektrum im Bereich der Steuerungen weiter durch, so kommt man zu den modularen Industriecomputern der MICA-Reihe von HARTING. Sie bieten Open-Source-programmierbarkeit, so dass Anwender mit geringem Aufwand integrierte Industrieprojekte schnell entwickeln können. Diese drei Lösungen sind nur ein kleiner Teil von fast unzähligen Produkten und Dienstleistungen aus dem RS Angebot zu diesem Thema.
Um die Produktauswahl zu erleichtern und mehr über die Themen IIoT und Industry 4.0 zu erfahren, stellt das RS Entwicklerforum DesignSpark eine wahre Goldgrube mit hilfreichen Informationen und Ratschlägen dar, die die neuesten IIoT News, -Lösungen und -Produkte betrifft. Dieses Serviceangebot umfasst Software, 3D-Modelle, Artikel, Tools und Forum-Diskussionen über viele der Produkte, Dienstleistungen und Möglichkeiten entlang des umfangreichen RS Sortiments.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir mehr als 44.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2016 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,29 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com.