Pressemitteilungen
RS Components stellt neues industrielles I/O-Modul vor, das zusätzliche Möglichkeiten des IOT2020 Gateways für IoT-Anwendungen schafft
Neue SIMATIC IOT2000 ist Arduino-kompatibel und ermöglicht die Verbindung mit Sensordaten
Wädenswil, Schweiz, 9 Mai 2017:
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), der globale Distributor für Ingenieure und Techniker, hat das neue SIMATIC IOT2000 Modul von Siemens ins Sortiment aufgenommen. Es handelt sich um ein Arduino-kompatibles Modul, das zusätzliche digitale und analoge Ein-/Ausgabe- (I / O-) Konnektivität in einem industriellen Umfeld ermöglicht. Für den Einsatz mit den SIMATIC IOT2020 und IOT2040 Industrie IoT Gateways kann das neue Modul direkt an lokale Sensoren angeschlossen werden. So lassen sich Prozesse auslösen, die nicht zeitkritisch sind.
Ansprechbar über Allzweck-I/O und programmierbar über Hochsprachen, ist das robuste IOT2000 Modul oder Schield CE- und UL-zertifiziert und für den industriellen 24/7 Betrieb konzipiert. Der I/O-Bereich umfasst fünf digitale 24V-Eingänge und zwei Ausgänge. Hinzu kommen zwei wählbare Analogeingänge mit 9 Bit Auflösung und für Spannungen von 0 bis 10V oder Ströme von 0 bis 20mA.
Seit dem Start Ende des Jahres 2016, ist RS der einzige autorisierte Distributor für das offene und flexible SIMATIC IOT2020 Industrie-IoT-Gateway. Dabei handelt es sich um ein Arduino-kompatibles Gerät von Siemens. RS hat vor kurzem auch einen Vertrag mit Arduino unterzeichnet, der es ermöglicht das IOT2020 auch über den Arduino.cc-Shop und andere Bezugsquellen gegenüber Studierenden, Makern, Geeks und jungen Ingenieuren zu vermarkten, der primären Zielgruppe von Arduino.
Das IOT2020 eignet sich hervorragend für den Einsatz im Bildungs- und Ausbildungsbereich. Es erfüllt die Anforderungen von Schulen und Universitäten, um den Schülern und Studierenden eine Plattform für einen schnellen Einblick in die Welt der praktischen Entwicklung zu bieten. Start-ups und Makern gibt das IOT 2020 die Möglichkeit, Ideen in offener Weise zu professionellen Anwendungen und Projekten zu entwickeln. Mit einer Vielzahl von Schnittstellen wie Ethernet, USB und Micro SD ist das Produkt mit Open-Source-Software einschließlich der Arduino IDE und Yocto Linux kompatibel und kann mit Hochsprachen wie Java, C ++ und JSON programmiert werden.
Das IOT2020 ist auch Gegenstand eines laufenden Wettbewerbs der Hackster Developer Community. RS und andere Unternehmen unterstützen den Wettbewerb. Zu den Unterstützern gehören Tektronix, Weller und Massimo Banzi, der Mitbegründer von Arduino. Bei dem Wettbewerb geht es darum, dass Ingenieure, Maker und Studierende, innovativen Anwendungen und Lösungen auf der Basis des IoT Gateways entwickeln. Der Wettstreit befindet sich bereits in der Endphase. Nach einer kürzlich erfolgten Ausweitung soll die Aktion nun Mitte Mai enden. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der Hackster.io-Seite unter: https://www.hackster.io/contests/IOT2020.
Heiko Luckhaupt, Industry Sector Marketing Manager bei RS, kommentiert: "Das neue SIMATIC IOT2000-Modul bietet mit dem IOT2020 zusätzliche Möglichkeiten, um die Lücke zwischen der Arduino-basierten elektronischen Prototypenumgebung und der Welt der industriellen Automatisierung zu schließen."
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir mehr als 44.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2016 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,29 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com.
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Hessenring 13 b
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/ 401 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components