Pressemitteilungen


Pathfindr: RS liefert Assistenzsystem zum einfachen Einhalten von Abständen zu anderen Personen

System unterstützt Unternehmen beim Befolgen behördlicher Anforderungen

 

Wädenswil, Schweiz, 29 Oktober 2020:

RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, ein neues System in sein Portfolio aufgenommen, mit dem sich Sicherheitsabstände zu anderen Personen besser einhalten lassen. Dabei findet ein technologischer Rückgriff auf konnektivitätsfähige Lösungen zur Standortverfolgung zum Schutz von Vermögenswerten statt. Das kleine, leichte Gerät wurde für den Einsatz in geschlossenen Umgebungen wie Fabriken, Büros, Lagern und Bildungseinrichtungen entwickelt. Es kann einfach an einem Schlüsselband befestigt werden, um den Träger zu benachrichtigen, wenn er eine Abstandsregel verletzt. So kann es and die Stelle aufwändiger persönlicher Schutzausrüsung (PSA) treten.

Beim Safe Distancing Assistant von Pathfindr kommt die UWB (Ultra-Wideband)-Technologie zum Einsatz, um ein vollständiges 360-Grad-Erkennungsfeld zu erstellen. Dies ist weitaus zuverlässiger und genauer als andere drahtlose Technologien wie beispielsweise Bluetooth. Das Gerät ist sofort einsetzbar, ohne dass zusätzliche Hardware, Infrastruktur oder Konnektivität erforderlich ist. Das System ist standardmäßig auf zwei Meter eingestellt, doch die Distanz lässt sich frei variieren. Es aktiviert sich beim Tragen selbst und der Nutzer muss nicht daran denken, es ein- und auszuschalten. Ein mitgelieferte USB-Ladekabel macht das Wiederaufladen sehr einfach. Einmal aufgeladen ist ein Gerät bis zu fünf Tage ununterbrochen verwendbar.

"Unser Safe Distancing Assistant ist erschwinglich, hygienisch und einfach zu bedienen", sagt Ben Sturgess, Chief Technical Officer bei Pathfindr. „Wenn er getragen wird, gibt es einen kurzen akustischen oder vibrierenden Alarm, wenn ein anderer Träger innerhalb von zwei Metern erkannt wird. Beiden Trägern rät der Assistent dann, ihren Abstand zu überprüfen und ihn zu vergrößern. Dies hilft Unternehmen, das Sicherheitsempfinden der Mitarbeiter zu erhöhen und erleichtert den Nachweis der Einhaltung behördlicher Auflagen.“

"Der Safe Distancing Assistant von Pathfindr hilft Unternehmen dabei, die Herausforderungen von COVID-19 effektiv zu bewältigen", sagt Rebecca Matthews, Commercial Supplier Manager bei RS. "Er lässt sich auch in Unternehmen einsetzen, die mit Besuchern rechnen, die mit internen Verfahren zur Einhaltung von Abständen möglicherweise nicht so vertraut sind."

RS Liefert den Safe Distancing Assistant von Pathfindr in der EMEA-Region.

Über RS Components

RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von Industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.

Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.

Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Elcetrocomponentsgruppe umfasst sechs Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark und IESA.

Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com

Pressekontakt:

RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com

Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:

Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components