Pressemitteilungen
RS Components erweitert RS PRO-Sortiment um intelligentes thermografisches Zugangskontrollsystem
Kombination von Temperaturmessung und KI-Gesichtserkennung in einem einzigen Gerät erhöht Sicherheit in Unternehmen, Schulen und Krankenhäusern
Gmünd, Schweiz, 15 Dezember 2020:
RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, hat sein RS PRO-Sortiment um Wärmebild-basiertes Zugangskontrollsystem erweitert. Das RS PRO
Zugangskontrollsystem kombiniert traditionelle Infrarot-Temperaturmessung mit hochentwickelter KI(künstliche Intelligenz)-gestützter Gesichtserkennung. Es bietet ein hocheffektives und vielseitiges Zugangssystem beispielsweise für Geschäftsräume und Bildungseinrichtungen, wo Sicherheit eine ganz besondere Rolle spielt. Das Gerät lässt sich sehr gut an spezifische Einsätze anpassen und verfügt über eine multifunktionale KI-Erkennung, um Temperaturen zu überwachen, Anwesenheiten nachzuvollziehen und Zugangskontrollen zu gewährleisten.
Das Zugangskontrollsystem besteht aus einer Wärmebildkamera, die mit einer Softwareplattform ausgestattet ist. So entsteht zum einen ein berührungsloses Freihand-Gesichtserkennungssystem, das beispielsweise auch erkennen kann, ob die Person, die den Eintritt anfordert, eine Gesichtsmaske trägt oder nicht und zum anderen eine präzise und effiziente Lösung zur Temperaturmessung. Sie kann für die Anwesenheits- und Zugriffskontrolle an einer Vielzahl von Einsatzorten verwendet werden. Typische Anwendungsbereiche sind Büros, Fabriken und Produktionsstätten, aber auch Schulen und Universitäten genauso wie Krankenhäuser, Forschungslabors und andere Gesundheitseinrichtungen. Auch an Supermärkte und Geschäfte ist zu denken.
Das hochwertige und intelligente RS PRO-Wärmebild-Zugangskontrollsystem eignet sich perfekt für solche Fälle, in denen der Personenfluss kontrolliert, der Verkehr überwacht und Sicherheit gewährleitet werden muss, insbesondere an Ein- und Ausstiegspunkten. Die Zutritt ersuchende Person muss sich lediglich vor das Gerät stellen, damit die eingebaute Technologie schnell einen Benutzeridentifizierungs- und Temperaturmessprozess abschließen kann. Sollte die registrierte Körpertemperatur den Normalwert überschreiten, löst das Gerät einen akustischen Alarm aus und verhindert einen weiteren Zugang, so dass eine weitere Überprüfung stattfinden kann.
Das RS PRO Zugangskontrollsystem ist mit einem 7-Zoll-Farbbildschirm mit einer Auflösung von 1080P bei 25 fps ausgestattet. Dieser eignet sich sehr gut für das Tracking und die Gesichtserkennung. Die dynamische binokulare HD-Kamera kann innerhalb von 0,2 Sekunden Gesichtserkennungsbilder in komplexen Lichtumgebungen anfertigen. Die intelligente KI-Technologie unterstützt die schnelle Erkennung von Personen, die Brillen, Gesichtsmasken oder Gegenstände tragen und arbeitet mit einer sehr hohen Genauigkeit. Die Infrarot-Wärmebildkamera ist ebenso präzise und kann die Temperatur mit einer Genauigkeit von bis zu ± 0,2 ° C messen.
Leistungsstarke Softwaretools ermöglichen sowohl die kombinierte Verwendung des Geräts für Gesundheitsuntersuchungen und die Gesichtserkennung als auch die separate Funktionsweise. Das Gerät verfügt über eine Gesichtserkennungsbibliothek von 50.000 Objekten und kann bis zu 100.000 Identifikationsdatensätze speichern. Die eigenständige Cloud Plattform Management-Software ermöglicht die automatische Gesichtserfassung und die Arbeit mit einer Batch Import List, was Zeit und Arbeitsaufwand spart. Dies hilft auch bei der zentralen Verwaltung von Eingangsdaten wie Körpertemperatur, Besuchern und Eingangsprotokollen.
Das für die externe Montage ausreichend robuste Gehäuse besteht aus extrem langlebigem PC und ABS, erfüllt die Kriterien gemäß der Schutzart IP54 und wurde auf 2 m Fallprüfung getestet.
Das RS PRO-Zugangskontrollsystem zeichnet sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und wird mit einer dreijährigen Garantie als Teil des RS PRO-Seal of Approval geliefert. Dies garantiert dem Kunden, dass die Produkte streng auf Qualität und Haltbarkeit geprüft wurden. RS liefert das Zugangskontrollsystem in der EMEA-Region.
Über RS Components
RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von Industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.
Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Elcetrocomponentsgruppe umfasst sechs Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark und IESA.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components