Pressemitteilungen


RS stockt Angebot an Lagern von SKF auf 6.000 Produkte auf

Sortimentserweiterung umfasst Lager für die Lebensmittelindustrie und Pendelrollenlager für die Schwerindustrie

Wädenswil, Schweiz, 13 Juli 2021:

RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Anbieter von Produkt- und Servicelösungen, hat sein Sortiment um 4.000 Lager des Hersteller SKF erweitert. Damit umfasst das Lieferspektrum nun insgesamt 6.000 Lager der verschiedensten Art. Dies ist allerdings nur ein erster Schritt. In den nächsten 12 Monaten wird der Distributor sein SKF-Sortiment an Lagern, Kraftübertragungen und Dichtungen deutlich erweitern.

Zu den ab jetzt bei RS zusätzlich erhältlichen Artikeln gehört beispielsweise das SKF Blue-Sortiment an Lebensmittellagern. Die Produktreihe folgt innovativen Konstruktionsprinzipien im Bereich der Hygiene und ist nachschmierungsfrei. Im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen, die Verunreinigungen wie Tröpfchen aus der Luft, Abwasser oder verunreinigtes Fett aufnehmen können, haben SKF Lebensmittellager eine glatte Oberfläche. Die Kugellager lassen sich dadurch leicht abwaschen, was das Risiko bakterieller Belastungen verringert. Darüber hinaus sind diese nachschmierungsfreien Lager wartungsfrei. Dies erhöht die Produktionsverfügbarkeit sowie Produktlebensdauer und Kosten für Nachschmiermaterial- und entsprechende Wartungen gehören der Vergangenheit an.

Auch das SKF Pendelrollenlager-Sortiment hat an Umfang gewonnen. Es umfasst Lager in CC-, CA- und E-Ausführung, abgedichtete Lager und Lager, die speziell für Anwendungen mit hohen Vibrationen, hohen Drehzahlen entwickelt wurden. Alle Ausführungen sind selbstausrichtend, verfügen über robuste Fenster- oder Zinkenkäfige und nehmen hohe radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Die symmetrischen Rollen stellen sich selbst ein und sorgen für eine optimale Lastverteilung entlang der Rollenlänge. Das einzigartige Profil verhindert Spannungsspitzen an den Rollenenden. Selbstführende Rollen halten Reibung und Reibungswärme auf niedrigem Niveau. Ein schwimmender Führungsring führt unbelastete Rollen so, dass sie optimal in die Lastzone eintreten.

Das vollständige Sortiment an SKF Lagern umfasst viele kundenspezifische Produktlösungen. Kontinuierliche Innovationen spielen nicht nur beim Leistungspotenzial, sondern auch beim Wissen um die richtige Anwendung eine große Rolle. Diese Kombination hilft Kunden ihre Ziele bei TCO-Kostenoptimierungen zu erreichen und unterstützt sie bei ihren Produktivitäts- und Output-Herausforderungen.

„Die Erweiterung unseres Sortiments an mechanischen Komponenten ist für RS sehr wichtig. So erhalten unsere Kunden Zugriff auf die Produkte, die sie für die weitere Entwicklung und Innovation neuen Equipments benötigen“, sagte Liam Kettlewell, Senior Director Product & Supplier Management UK & Ireland bei RS Components. „Die Erweiterung des Umfangs an Lager- und Antriebsprodukten sowie Dichtungen des Herstellers SKF innerhalb des RS Angebots ist ein weiterer wichtiger Schritt in unseren kontinuierlichen Bemühungen, für unsere Kunden der bevorzugte Industriedistributor zu bleiben.“

Die Lager, Antriebsprodukte und Dichtungen von SKF versendet RS jetzt in der EMEA-Region.

Über RS Components

RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.

Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.

Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Electrocomponentsgruppe umfasst acht Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers und Synovos.

Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com

Pressekontakt:

RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com

Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:

Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components