Pressemitteilungen


RS Mutterkonzern Electrocomponents weitet Projekt nautilUS zur kommerziellen Nutzung modernster Robotik für die Inspektion petrochemischer Lagertanks aus

Britisches Industriekonsortium führt Feldversuche mit kostengünstigen und nachhaltigen Inspektionen in Umgebungen mit erhöhtem Gefahrenpotential durch Roboter-gestützte zerstörungsfreie Prüfsysteme durch

Wädenswil, Schweiz, 21 September 2021:

Electrocomponents (LSE:ECM), Mutterkonzern von RS Components (RS), einem globalen Omni-Channel Anbieter von Produkt- und Servicelösungen, begleitet das Project nautilUS auch in seiner Validierungsphase. Bei dem Projekt handelt es sich um eine hochinnovative Inspektionsroboterplattform. Die Plattform wurde für die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) von Lagertanks in der petrochemischen Industrie entwickelt.

Die 12-monatige Verlängerung des dreijährigen Projekts läuft unter dem Namen nautilUS 2. So soll ein großer Fortschritt auf dem Weg von der Anfangsphase der Entwicklung über die Erprobung bis zur Lieferung eines kommerziell tragfähigen Produkts auf Basis der neuen Technologie erreicht werden. Derzeit finden Feldversuche an zehn Wassertanks in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) statt. Diese führt der Projektpartner Sonomatic, ein führender Anbieter in der Öl- und Gasexploration, durch. Sonomatic stellt den NDT-Sensor und den Service für das Projekt. Zwei weitere Konsortialpartner bieten in dieser zweiten Phase Remote-Support. Electrocomponents übernimmt die Projektleitung für alle Zulieferungen während InnoTecUK die Robotikplattform bereitstellt.

Öl- und Kraftstofflager erfordern eine robuste und zuverlässige Infrastruktur. Regelmäßige Inspektionen stellen sicher, dass die Tanks immer noch ihrer Aufgabe gewachsen sind. Bisher zur Anwendung kommende Inspektionsmethoden setzen die vollständige Entleerung der Tanks voraus. Dazu müssen die Lagertanks vollständig außer Betrieb genommen werden. Erst dann ist die Untersuchung auf Korrosion möglich. Diese Arbeit ist nicht ungefährlich, zeitaufwendig und verursacht hohe Kosten.

Die Antwort von Nautilus auf diese Herausforderung ist ein kleiner Roboter, der bei den Inspektionen seine eigene Position genau überwachen und plotten kann. Über aktive Echtzeit-Fernbedienungen erfolgt die Steuerung der Bewegung des nautilUS-Roboters im Tank. Er führt er eine Ultraschallsonde mit sich, um Messungen der Wandstärke durchzuführen. Eine genaue Erfassung der Standortdaten macht die die spätere Nachbearbeitung möglich, wenn der Roboter seinen Einsatz beendet hat. Der Roboter ist sehr klein und die Außenabmessungen wurden so optimiert, damit das Gerät auch durch die kleinen Einstiegsluken von Flüssigkeitslagertanks passt.

„Das Projekt wurde kürzlich um weitere 12 Monate verlängert und das innovative Industriekonsortium unterstützt es mit zusätzlichen Mitteln. Das Konsortium vereint die komplementären Fähigkeiten vieler verschiedener britischer Unternehmen und Organisationen“, beschreibt Mike Burrows, Senior Innovation Adviser bei Electrocomponents.

„Wir freuen uns, dass der Proof Of Concept für das Projekt erbracht werden könnte und es nun mit Feldversuchen in die nächste Phase seiner Entwicklung eintritt, an deren Ende möglicherweise die kommerzielle Nutzung steht. Die Plattform und die NDT-Inspektionsgeräte haben bei mehr als 60 Betreibern von Lagertanks und Inspektionsunternehmen großes Interesse geweckt. Darüber hinaus glauben wir, dass die Plattform nicht nur für die petrochemische Industrie von großem Wert sein wird, sondern auch viele Möglichkeiten für die weitere Verwendung der in der Robotik und im System eingesetzten Technologien bestehen“, fügt er hinzu.

Project nautilUS ist ein in Großbritannien ansässiges Konsortium. Es wird von mehreren führenden globalen Unternehmen und Institutionen unterstützt. Im Februar 2018 begann die Zusammenarbeit, um die zertifizierte zerstörungsfreie Prüflösung (ZfP) zu entwickeln. Das von Innovate UK mitfinanzierte Gesamtkonsortium umfasst InnoTecUK, die London South Bank University, Sonomatic und TWI. Darüber hinaus wurde das Quality Functional Deployment (QFD)-Modell für das Projekt über RS Monition, den Spezialisten für Instandhaltungstechnik von Electrocomponents, entwickelt.

Das erste dreijährige Entwicklungsprogramm des nautilUS-Projekts begann im Februar 2018. Der Prototyp des Roboters unternahm im Sommer 2020 seine allererste Öltankinspektion in einer industriellen Umgebung und erzielte einen erfolgreichen Proof of Concept für das Projekt.

Auch die RS Engineering-Plattform DesignSpark war während des gesamten Projekts Teil des interdisziplinären Teams. Das Projekt nautilUS ist in diesem Artikel detailliert beschrieben: https://www.rs-online.com/designspark/nautilus-the-answer-to-low-cost-oil-tank-inspection und weitere Informationen zu den Feldversuchen finden Sie unter: https://www.rs-online.com/designspark/project-nautlius-to-commence-field-trials.

Über InnoTecUK
InnoTecUK ist ein dynamisches und fortschrittliches Forschungs- und Innovationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Lösungen zur Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen spezialisiert hat. Unser umfassendes Know-how, die Bereitstellung von Schulungs- und Beratungsdiensten und industriellen Engagements ermöglichen es dem Unternehmen, qualitativ hochwertige und hochwertige technische Robotik- und Automatisierungslösungen zu entwickeln, um reale Marktherausforderungen unter anderen in Branchen wie Öl und Gas, erneuerbare Energien, Offshore, Luft- und Raumfahrt, Eisenbahn zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.innotecuk.com/.


Über Sonomatic
Sonomatic ist ein weltweiter Anbieter, dessen Expertise in Design, Entwicklung und Anwendung von Ultraschallprüfungen mehr als 30 Jahre zurückreicht. Die Wurzeln liegen in der Nukleartechnik. Heute hat das Unternehmen seinen Fokus erweitert und bietet seinen Kunden in den Bereichen Verteidigung und Energieerzeugung bewährte und dennoch wegweisende Dienstleistungen. Die größte Kundenbasis hat das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, sowohl im Upstream als auch Downstream-Sektor.

Über RS Components

RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, die in Entwicklung, Herstellung oder Instandhaltung von industrieller Ausrüstung und Einrichtungen eingebunden sind. Es ist unsere Absicht, den Kunden eine einzigartige Auswahl von Produkttechnologien zu bieten, Probleme mit innovativen Lösungen anzugehen und für ein Kundenerlebnis auf Weltniveau zu sorgen, damit die die geschäftlichen Abläufe mit uns so einfach wie möglich sind.

Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern. So lösen wir Probleme und bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.

Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2020 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,95 Milliarden Pfund Sterling auf. Die Electrocomponentsgruppe umfasst acht Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Needlers und Synovos.

Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com

Pressekontakt:

RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com

Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:

Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components