Pressemitteilungen
RS Components nimmt mit per NFC konfigurierbaren Drehgebern von Wachendorff Weltneuheit ins Sortiment auf
Neue Serie WDGN ist berührungs- und spannungslos einstellbar
Wädenswil, Schweiz, 16 August 2022:

RS Components (RS), Handelsmarke der RS Group plc (LSE: RS1), ein globaler Omni-Channel Anbieter von Produkt- sowie Servicelösungen, betritt mit der Serie WDGN von Wachendorff neues Terrain. Mit dieser Produktreihe nimmt der Distributor die ersten per NFC konfigurierbaren Drehgeber der Welt in sein Lieferprogramm auf. Damit wird RS erneut seinem Anspruch als Wegbereiter von Innovationen gerecht. Die Drehgeber sind berührungs- und spannungslos einstellbar.
Die neue Serie von inkrementalen Drehgebern der Serie WDGN von Wachendorff Automation ermöglicht die Konfiguration jeder beliebigen Impulszahl von 1 I/U bis 16.384 I/U über NFC. Je nach Ausstattung, Basic oder Advance, können weitere Parameter per APP via NFC eingestellt werden. Nach dem Download der Wachendorff WDGN-App auf das Smartphone können sind die gewünschten Parameter und Werte berührungs- und spannungslos konfigurierbar. Erstellte Drehgeber-Konfigurationen lassen sich unter unterschiedlichen Namen abspeichern, jederzeit wieder laden und auf einen anderen Geber übertragen. Damit können bei unterschiedlichen Anwendungen gespeicherte Konfigurationssätze für den Drehgeber verwendet werden.
Die Vorteile für den Anwender liegen klar auf der Hand: In der Entwicklungsphase, bei Unsicherheiten welche Impulszahl der Drehgeber zum optimalen Lauf einer Applikation benötigt, bietet der WDGN-Drehgeber die nötige Flexibilität, die optimale Impulszahl auszutesten. Sobald die optimale Konfiguration steht, erhält der Anwender für den Einsatz in der Serie einen Drehgeber in der gleichen technologischen Ausstattung – aus Kostengründen jedoch ohne NFC-Antenne. Eine zweite Qualifizierung ist nicht mehr erforderlich.
Mit der neuen Serie lässt sich auch das Ersatzteil-, Logistik- und Lagermanagement optimieren. Nie wieder wird ein Drehgeber mit einer falschen Impulszahl versendet. Denn mit der kostenlosen App auf dem Smartphone wird per NFC, ganz ohne Internetverbindung, mit dem Drehgeber kommuniziert und die gewünschten Parameterwerte können vom Empfänger just-in-time eingestellt werden.
„Wir freuen uns sehr, bei dieser absoluten Neuheit mit RS Components zusammenzuarbeiten. Als Unternehmen passen wir sehr gut zusammen. Wir entwickeln innovative Produkte vom Drehgeber bis zum Mess-System. RS spricht genau die Zielgruppen an, die unsere neuen Lösungen in unterschiedlichsten Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau zum Einsatz bringen, weil sie selbst neue Wege gehen wollen und offen für technische Innovationen sind“, so Robert Wachendorff, Geschäftsführer der Wachendorff Automation GmbH & Co. KG.
RS Components
Elektronikprodukte von über 2.500 führenden Lieferanten und bieten über 1,2 Millionen Industriekunden eine breite Palette von Produkt- und Servicelösungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir unser Sortiment über verschiedene Kanäle an und bringen täglich mehr als 60.000 Pakete auf den Weg.
Wir unterstützen Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, sei es durch Innovation und technischen Support in der Entwicklungsphase oder durch die Verkürzung der Markteinführungszeit und Produktivitätssteigerungen bei der Herstellung. Außerdem tragen wir zur Reduzierung der Einkaufskosten sowie zur Optimierung des Lagerbestands in der Wartungsphase bei. Wir bieten unseren Kunden darüber hinaus maßgeschneiderte Produkt- und Serviceangebote, die für den erfolgreichen Betrieb ihres Unternehmens unerlässlich sind und ihnen helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen.
RS Group plc ist an der Londoner Börse unter dem Kürzel RS1 notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2022 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 2.554 Millionen Pfund Sterling auf. RS Group plc umfasst neun Marken: RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Synovos, Needlers und Liscombe.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: ch.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components